This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK2.8379万D:低SINAD

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1093492/tmdsdock28379d-low-sinad

部件号:TMDSDOCK2.8379万D

大家好,

我们收到了客户的此查询。

所以我的问题是我们最近购买了套件TMDSDOCK2.8379万D

我们正在测试它,当我们使用微控制器的其中一个ADC时,我们得到的SINAD比微控制器数据表中所示的更低。

我们想知道我们在测试中是否做错了事。 我们想知道是否可以与可以确认是否应在此设置下获得数据表中指示的SINAD的人员讨论我们的测试设置。

我们获得了60 dB。 我想提到以下几点:
-信号发生器是NI DAQ USB-6363。 我们测量了它的SINAD,得到了大约80 dB。
信号频率:1 kHz
-信号幅值1.6 V
- ADC的采样率= 20 K

此外,在控制卡的用户指南中,他们建议在此测试中"在控制卡坞站上放置额外的包容式SMA连接器",但是,我们看不到在坞站上放置此类SMA连接器的相应孔。 我们不知道是否还有另一个坞站,我们不知道。

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我建议客户查看此应用说明,它将帮助他们了解可用于优化ADC性能 的驱动器电路/设置https://www.ti.com/lit/spract6。  尤其是在评估16位模式时,了解电路型号/驱动器将是查看我们在DS中发布的数字的关键。

    我不确定NI USB-6363评论的含义是什么, 从我所看到的情况来看,此器件具有16位ADC,因此客户可能表示他们正在使用6363测量其函数发生器,并且它的准确度为13位?((80 1.76)/DAC) 也许该器件上有一个6.02 ,但我没有看到它的规格。

    就振幅而言,为了在信号和接地之间实现最佳的分离,他们需要使用ADC的全刻度范围,该范围在controlCARD上连接到3.0V参考。  

    我认为SMA连接器的参考是针对LaunchPad,但关键是评估应用说明,并确保ADC的驱动器电路/采样窗口对齐以充分为内部S/H盖充电。  SMA连接(或任何同轴连接器)通常提供在这些位范围内工作时所需的更坚固/无噪声连接。

    就已知良好的源而言,我们建议使用TI https://www.ti.com/tool/PSIEVM提供的这一源 ,它提供了单端和差动输出,与此ADC非常匹配。  我相信TI设计此EVM的目的是帮助客户评估我们ADC (无论是离散式还是嵌入式)的优点。  客户也可以查看此设计上的参考和支持电路/过滤器。

    最佳,

    Matthew