This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:需要替代

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1097934/f28m35h52c-need-substitute

部件号:F28M35H52C

你(们)好

我们每年使用F28M35H52C1RFPT 1K-2K。

什么是合适的等效替代品?

此部件在分销商处库存为零,TI的交货周期很长。

2022年9月后,我们将无法向客户发货。

您能否帮助我们找到TI或其他制造商的子产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道格,

    对于此设备,您可以替换S或Q后缀(-40至125) F28M35H52C1RFS/Q,因为这些都是温度升级,而不是T (-40至105)。 这些是唯一的选项,因为H52是所有F28M35x系列中最快/最大的内存。

    很遗憾,TI.com上的这些商品也缺货,但您可以查看交货时间是否更短。

    此致,

    Matthew