This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:开始地址在哪里编程

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1097738/tms320f28377s-where-does-the-begin-address-get-programmed

部件号:TMS320F2.8377万S

我正在处理引导加载程序,有一个一般问题。

在链接程序命令文件中,BEGIN被定义为闪存中程序执行开始的存储位置。 在某些模式下,此值设置为0x8万,而在其它模式下,此值设置为闪存范围内的另一个地址;例如,0x8.8万,先前的闪存部分保留用于其它用途。

我的问题:如何将链接程序命令文件中定义的begin值编程到处理器中? 链接程序是否在引导ROM中设置了地址? 它是否会被写入?它将被写入到哪里?

提前感谢您的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下,引导加载程序支持从0x8万引导。如果您从其他地址开始,则需要从0x8万跳转到该地址。