This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万S:C2000微处理器论坛

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083568/tms320f28379s-c2000-microcontrollers-forum

部件号:TMS320F2.8379万S

e2e.ti.com/.../Texas_5F00_i2c.c

你(们)好

我不理解管理黑客事件的正确方式。 我使用了一个旧代码示例(附后),以便从当前未连接的i2c外设读取值。 当然,我有nack和SW识别事件,但当它尝试发送停止条件时,BB位变为1,MST变为0。 下一个调用I2CA_ReadFromReg返回始终总线忙错误,无法在总线上执行其他操作。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要处理nack,您应执行以下步骤

    • 设置I2CMDR.STP,它将发送“停止”位并 释放SCL。  
    • 写入I2CSTR.nack=1清除标志(它是一个写1到清除位)
    • 等待I2CMDR.MST自清除,然后再开始任何后续I2C事务

    这样,您就可以知道以前的I2C事务已完成,然后您就可以开始新的I2C事务了。  

    您是否看到在触发停止条件后MST位未清除?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siddharth

    我在 I2CA_ReadFromReg过程和步进的第577行和第578行上执行的操作 是否看到MST被清除(在这种情况下,是否生成了停止条件中断?) 但是BB将被设置,我无法开始任何新交易。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您能否确认是否生成了停止条件? 如果产生停止条件,则应重置BB位?  

    生成停止条件之前和生成停止条件之后,I2CSTR寄存器的值是多少?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siddharth

    设置STP之前:

    之后

    当设定STP=1时,SCL线路切换至HIGH。 问题是BB未被清除。

    祝好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您看到SCD位设置了吗?   如果生成停止条件,它应重置BB位,然后您可以继续进行下一个I2C事务。

    此致

    Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我看不到SCD位正在设置,正如您在上一个回复中所看到的。 但您是否尝试过该代码?

    此致

    Luca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    但是,如果我看到使用示波器时,在CMFR中设置STP之前,SCD线较高,而SCL较低,而在设置STP之后,SCL也会较高,这不能是停止条件。

    此致   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    从您共享的快照中,我看到nack位仍为1。 在设置STP位之前,是否可以确保已将其清除?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siddharth

    外部信号(SCL,SDA)偏振和负载是否会影响您描述的行为? 因为我有一个2.8377万D的主板可以正常工作,而一个2.8379万S的主板不能正常工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果它在2.8377万D主板上工作正常,在2.8379万S主板上不工作,那么I2C模块似乎不是问题。 这可能与主板有关,导致此行为。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siddharth

    第一个问题是由硬件导致的,它会使总线保持不可用...现在我可以与从属设备通信,但有时我会有奇怪的行为,i2c进入中断程序,但读取I2CIRC时,我得到 I2C_NO_ISRC!

    随附相关代码,请查看...

    /* =============================================================================
        PROJECT NAME:
        ITEM TYPE:
        ITEM NAME:
        ITEM REFERENCE:
        CURRENT VERSION:
        DATE:
        ITEM DESCRIPTION:
        DOC REFERENCES:
        AUTHOR(S):
        COPYRIGHT:
        REVISION HISTORY:
    ============================================================================= */
    #define I2CB_GLOBALS
    #include "includes.h"
    
    /* ============================================================================
        FUNCTION NAME:
        PURPOSE:
        DESCRIPTION:
        DOMAIN:
        ACCURACY:
        NOTES:
     ============================================================================ */
    void SetUpI2CB(void)
    {
    
        GPIO_SetupPinMux(SCLB_GPIO, GPIO_MUX_CPU1, SCLB_PHER);
        GPIO_SetupPinOptions(SCLB_GPIO, GPIO_INPUT, GPIO_ASYNC | GPIO_PULLUP);
    
        GPIO_SetupPinMux(SDAB_GPIO, GPIO_MUX_CPU1, SDAB_PHER);
        GPIO_SetupPinOptions(SDAB_GPIO, GPIO_INPUT, GPIO_ASYNC | GPIO_PULLUP);
    
        //  Reset the module
        I2cbRegs.I2CMDR.all = 0;
        //  200MHz/(19+1) = 10MHz
        I2cbRegs.I2CPSC.bit.IPSC = 19;
        //  Minimum low time for slave is 1.3us (program 1.5us)
        I2cbRegs.I2CCLKL = 15;
        //  Minimum high time for slave is 0.6us (program 1us)
        I2cbRegs.I2CCLKH = 10;
        //  Module stops in breakpoint
        I2cbRegs.I2CMDR.bit.FREE = 1;
        //  Module operate as master
        I2cbRegs.I2CMDR.bit.MST = 1;
    
        //  Enables interrupts
        I2cbRegs.I2CIER.bit.ARDY = 1;
        I2cbRegs.I2CIER.bit.NACK = 1;
        I2cbRegs.I2CIER.bit.RRDY = 1;
        I2cbRegs.I2CIER.bit.SCD = 1;
        I2cbRegs.I2CIER.bit.XRDY = 1;
        //  Remove module from reset condition
    //    I2cbRegs.I2CMDR.bit.IRS = 1;
    }
    
    /* ============================================================================
        FUNCTION NAME:
        PURPOSE:
        DESCRIPTION:
        DOMAIN:
        ACCURACY:
        NOTES:
     ============================================================================ */
    void i2cb_start_transfer(int16_t sadd, int16_t n_wr, int16_t n_rd, int16_t op)
    {
    union I2CMDR_REG cmdr;
    
        i2cb.stop = false;
        i2cb.nack = false;
        i2cb.done = false;
        i2cb.sar = sadd;
        i2cb.n_writes = n_wr;
        i2cb.n_reads = n_rd;
    
        DELAY_US(10);
    
        cmdr.all = 0;
        cmdr.bit.IRS = 1;
        cmdr.bit.MST = 1;
        cmdr.bit.FREE = 1;
        switch( op )
        {
        case I2C_WRITE:
            i2cb.state = I2C_WRITING;
            i2cb.trx_ptr = 0;
            I2cbRegs.I2CSAR.bit.SAR = sadd;
            I2cbRegs.I2CCNT = n_wr;
            cmdr.bit.TRX = 1;
            cmdr.bit.STP = 1;
            cmdr.bit.STT = 1;
            break;
    
        case I2C_WRITE_READ:
            i2cb.state = I2C_WRITING;
            i2cb.trx_ptr = 0;
            I2cbRegs.I2CSAR.bit.SAR = sadd;
            I2cbRegs.I2CCNT = n_wr;
            cmdr.bit.TRX = 1;
            cmdr.bit.STP = 0;
            cmdr.bit.STT = 1;
            break;
    
        case I2C_READ:
            i2cb.state = I2C_READING;
            i2cb.trx_ptr = 0;
            I2cbRegs.I2CSAR.bit.SAR = sadd;
            I2cbRegs.I2CCNT = n_rd;
            cmdr.bit.TRX = 0;
            cmdr.bit.STP = 1;
            cmdr.bit.STT = 1;
            break;
    
        case I2C_POLLING:
            i2cb.state = EEPROM_POLLING;
            i2cb.trx_ptr = 0;
            I2cbRegs.I2CSAR.bit.SAR = sadd;
            I2cbRegs.I2CCNT = n_wr;
            cmdr.bit.TRX = 1;
            cmdr.bit.STP = 1;
            cmdr.bit.STT = 1;
            break;
    
        default:
            break;
        }
    
        I2cbRegs.I2CMDR.all = cmdr.all;
    }
    
    /* ============================================================================
        FUNCTION NAME:
        PURPOSE:
        DESCRIPTION:
        DOMAIN:
        ACCURACY:
        NOTES:
     ============================================================================ */
    void i2cb_tx_rx(uint16_t sadd, int16_t n_writes, int16_t n_reads)
    {
    //bool esito;
    
        if( n_reads == 0 )
        {
            //  Start write only transfer
            i2cb_start_transfer(sadd, n_writes, n_reads, I2C_WRITE);
        }
        else
        {
            if( n_writes == 0 )
            {
                //  start read only transfer
                i2cb_start_transfer(sadd, n_writes, n_reads, I2C_READ);
            }
            else
            {
                //  start a read after write transfer
                i2cb_start_transfer(sadd, n_writes, n_reads, I2C_WRITE_READ);
            }
        }
    
    /*  wait for end of operation
        while( !(i2cb_d.done || i2cb_d.nack) );
        if( i2cb_d.nack )
        {
            esito = false;
        }
        else
        {
            esito = true;
        }
        return ( esito );
    */
    }
    
    /* ============================================================================
        FUNCTION NAME:
        PURPOSE:
        DESCRIPTION:
        DOMAIN:
        ACCURACY:
        NOTES:
     ============================================================================ */
    bool i2cb_ready(void)
    {
    
        return( i2cb.done || i2cb.nack );
    }
    
    /* ============================================================================
        FUNCTION NAME:
        PURPOSE:
        DESCRIPTION:
        DOMAIN:
        ACCURACY:
        NOTES:
     ============================================================================ */
    interrupt void i2cb_isr(void)
    {
    // Set interrupt priority:
    volatile uint16_t TempPIEIER = PieCtrlRegs.PIEIER8.all;
    uint16_t tmp;
    
        IER |= M_INT8;
        IER &= MINT8;
        PieCtrlRegs.PIEIER8.all &= MG8_3;
        PieCtrlRegs.PIEACK.all = 0xFFFF;
        asm(" NOP");
        EINT;
    
        // Insert ISR Code here.......
        tmp = I2cbRegs.I2CISRC.all;
        switch ( tmp  )
        {
        case I2C_NO_ISRC:
            i2cb.nack = true;
            break;
    
        case I2C_ARB_ISRC:
            tmp = 0;
            break;
    
        case I2C_NACK_ISRC:
            I2cbRegs.I2CSTR.all = I2C_CLR_NACK_BIT;
            I2cbRegs.I2CMDR.bit.STP = 1;
            i2cb.nack = true;
            break;
    
        case I2C_ARDY_ISRC:
            I2cbRegs.I2CSTR.bit.ARDY = 1;
            if( (i2cb.state == EEPROM_POLLING) || i2cb.nack )
            {
                i2cb.done = true;
            }
            else
            {
                if( i2cb.state == I2C_WRITING )
                {
                    i2cb_start_transfer(i2cb.sar, 0, i2cb.n_reads, I2C_READ);
                }
            }
            break;
    
        case I2C_RX_ISRC:
            I2cbRegs.I2CSTR.bit.RRDY = 1;
            i2cb.rx_buf[i2cb.trx_ptr++] = I2cbRegs.I2CDRR.bit.DATA;
            break;
    
        case I2C_TX_ISRC:
            I2cbRegs.I2CSTR.bit.XRDY = 1;
            I2cbRegs.I2CDXR.bit.DATA = i2cb.tx_buf[i2cb.trx_ptr++];
            break;
    
        case I2C_SCD_ISRC:
            I2cbRegs.I2CSTR.bit.SCD = 1;
            i2cb.state = I2C_NOP;
            i2cb.stop = true;
            i2cb.done = true;
            break;
    
        case I2C_AAS_ISRC:
            tmp = 0;
            break;
    
        default:
            tmp = 0;
            break;
        }
    
        // Restore registers saved:
        DINT;
        PieCtrlRegs.PIEIER8.all = TempPIEIER;
    }
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    这很奇怪。 如果您正在获取中断,它应捕获中断源。  

    在进入ISR例程后,您是否可以立即尝试读取I2CISR寄存器?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    就是我所做的,我在标准SW嵌套中断过程程序提示后阅读I2CISRC

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道是什么原因导致了这种情况,理想情况下,它应该捕获中断源。   

    在CCS (使用“注册视图”)中的注册值进入ISR后,您是否立即检查了该注册值?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Siddharth

    我想我解决了这个问题,但如果是真的,I2C中断中会有一个硬件异常。 为了避免输入I2C中断并在I2CISRC寄存器中得到零,我必须在退出程序之前等待一会。 似乎在清除中断源后,I2C延迟太多以清除中断请求PIE,这会导致生成另一个中断,但没有源。

    此致   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我观察到您正在保存和恢复 TempPIEIER变量中的PIEIER8值。 是否有任何特别的重新任命?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siddharth

    我必须管理按软件优先顺序排列的嵌套中断,您永远不会这样做?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,明白了。  

    清除I2C中断后,是否看到PIE寄存器中的中断仍处于挂起状态? 在退出ISR之前,您需要等待多长时间?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经延迟了10小时,但我没有尝试减少,可能也会更小...

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。 Shaii我继续并关闭此线程,因为您能够解决该问题?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Siddharth

    不,请不要关闭此标签,我与C2000 i2c战斗大约两年,我从未找到可靠的解决方案。 这不是延迟,但我认为这与我在中断过程中采取的措施有关。 例如,在nack的情况下,我首先在i2csrc寄存器中读取0x2,但在读取值后,寄存器更新为0x3,依此类推... 当我认为硬件已注册中断时,某些操作会将此寄存器清除为零。 有一些使用i2c正常中断的示例? 不是FIFO中断。 我想使用中断来避免等待i2c执行,但我想启动传输,只等待它发生。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  

    您是否有任何可以分享的参考/示例代码,以帮助我们重现问题?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siddharth

    随附示例代码。 我已经注意到,逐步解决I2CSRC =0的i2c中断问题不会出现,因此我输入了该行

     while (!I2caRegs.I2CSTR.bit.scd);在I2C nack中断中,这似乎解决了问题。

    此致

    e2e.ti.com/.../test_5F00_i2c.zip

    case I2C_NACK_ISRC:
        I2caRegs.I2CSTR.all = I2C_CLR_NACK_BIT;
        I2caRegs.I2CMDR.bit.STP = 1;
        i2ca.nack = true;
        while(!I2caRegs.I2CSTR.bit.SCD);
    break;
    
    
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    好的,我们将查看您提供的代码并返回给您。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siddharth

    没有关于的新闻?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    抱歉,由于正在处理其他优先工作,因此无法对此进行调查。

    将在下周更新。

    此致

    Siddharth