This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0039万C:确认使用TMDSCNCD28.0039万C进行电机控制

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, TMDSADAP180TO100, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1098172/tms320f280039c-confirmation-on-using-tmdscncd280039c-for-motor-control

部件号:TMS320F28.0039万C
主题中讨论的其他部件:TMDSCNCD28.0039万CTMDSHVMTRINSPINTMDSADAP180TO100C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

1.我需要确认使用TMDSBNCD28.0039万C 通过INSTASPIN FOC和HV套件(TMDSHVMTRINSPIN)控制PMSM (永磁同步电机)。 我们安装了最新版本的C2000软件,但遗憾的是,我们无法使用 “TMDSTNCD28.0039万C + TMDSHVMTRINSPIN”组合来识别源代码示例。 在哪里可以获得这些文件?

2.是否可以 使用 TMDSADAP180TO100 适配器将TMDSNCD28.0039万C (039C)与TMDSHVMTRINSPIN集成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.</s>109.8172万 28.0039万28.0039万我需要确认使用TMDSBNCD28.0039万C 通过INSTASPIN FOC和HV套件(TMDSHVMTRINSPIN)控制PMSM (永磁同步电机)。 我们安装了最新版本的C2000软件,但遗憾的是,我们无法使用 “TMDSTNCD28.0039万C + TMDSHVMTRINSPIN”组合来识别源代码示例。 在哪里可以获得这些文件?[/QUOT]

    我们尚未发布F28.0039万C的任何电机控制示例,但您可以参考  C2000Ware-MotorControl-SDK中的通用电机控制实验室 ,该实验室基于F2.8002万x器件,但迁移到F2.8003万x或其他C2000器件很容易。 有关本实验的详细介绍可在实验室用户指南中找到。以下链接是本指南的一部分,介绍了如何将本实验迁移到其他设备和转换卡。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验室用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/spruj26/spruj26.pdf

    以下文件夹中的示例实验室项目:C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_<version>\solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x</s>2000 2.8002万

    [报价userid="46.1371万" url="~/support/mspectors/csc-mspectors/group/sc2000/f/mspectors/1098172/tms320f280039c-confirmion-one-use-tmdscncd280039c-for-moter-control"]2.</s>109.8172万 28.0039万28.0039万我是否可以 使用 TMDSADAP180TO100 适配器将TMDSCNCD28.0039万C (039C)与TMDSHVMTRINSPIN集成?

    是的。  TMDSCNCD28.0039万C必须与   TMDSHVMTRINSPIN上的TMDSADAP180TO100适配器一起使用。