This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 由于不建议在新设计中使用Instaspin-motion,接下来该怎么办

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1098054/as-instaspin-motion-is-not-recommended-for-new-designs-what-is-next

主题中讨论的其他部件:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKTMDXIDDK379DC2000WARE

您好,

我正在研究什么是感应运动控制的最新微控制器,它们是Instaspine-motion的后续微控制器? 您能否向我提供有关此主题的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此产品组合概览图上的所有C2000器件(我们称之为第3代)均可用于伺服驱动器。 集中式和分散式体系结构。

    C2000Ware-MotorControl-SDK中包含第3代设备的伺服示例

    您可以在中找到相关示例,具体取决于适合您需求的设备系列

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00\solutions\tmdxiddk379d</s>2000  

    C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00\solutions\universal_motorcontrol_lab  

    C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00\solutions\TIDM_02006_multi_axis_ddrive</s>0.2006万

    C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00\solutions\servo_drive_band_can

    C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00\solutions\bootxl_3phganinv

    所有伺服示例都包括外部位置控制,速度,扭矩和某种形式的传感器反馈(增量,绝对,解析器)。  

    不包括InstaSPIN运动中的外部计划/运动引擎或简化的调谐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您向我说明这一点。 是否仍可以像Instaspine-motion一样使用下一代电机控制SDK进行简化的调谐/电机识别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    InstaSPIN-FOC无传感器解决方案中包含电动机标识(这就是您在InstaSPIN运动中使用它的原因)

    这包括电流回路的起始点"稳定"调谐,并向您展示如何进行步进响应调谐,以进一步调谐所需的电流和速度响应。

    传感器解决方案不包括电机ID。

    使用快速电流回路解决方案时,演示了一些电流调节功能。

    两者都不提供InstaSPIN运动惯性ID或简化的1变量调谐。