This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0041万:在没有CPU干预的情况下更新ePWM工作周期

Guru**** 2549900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1097846/tms320f280041-updating-of-epwm-duty-cycle-without-cpu-intervention

部件号:TMS320F28.0041万

我需要在1毫秒内将ePWM输出的占空比从0更新到100 %。  是否有办法在不要求CPU在中断驱动的基础上更新比较寄存器的情况下执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不想使用CPU,可以使用CLA。 在CPU中断中执行此操作仍需要CPU将数据移入和移出ePWM寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nima:

    我们正在使用的部件(TMS320F28.0041万)没有CLA。  是否有任何其他方式可以减轻CPU的责任?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您仍应具有DMA,并且DMA可以访问ePWM寄存器。 您是否考虑过使用DMA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我会调查...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几年前,我已经为此创建了一个示例:

    dev.ti.com/.../node