This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:TMS320F2.8379万D

Guru**** 2537580 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1098290/tms320f28379d-tms320f28379d

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件: C2000WARETMDSCNCD2.8379万D

你好

   早上好,我有一个关于TMS320F2.8379万D坞站的问题。 对于同一芯片的启动板,其内容为 包含板内SN65HVD234DR的CAN芯片。 坞站是否在 主板中也包含相同的芯片SN65HVD234DR,或者必须单独连接才能使用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram,

    CAN 收发器在控制卡或扩展坞上不可用。

    您可以查看controlCARD和dock-station的示意图, 它们在C2000Ware SDK安装中提供

    C:/ti/C2000/C2000Ware_4_01_00_00/boards/controlCARD/TMDSNCD28379D/R1_3/F2837x_180controlCARD_R1_3_SCH_02Oct2015.pdf</s>2000 2.8379万28372015.

    C:/ti/C2000Ware_4_01_00_00/boards/ExperimentterKits/DockingStation_ HSEC_120or180pin/R5_0/controlCARDDockingStationR5_0-SCH.pdf

    谢谢,此致,

    Santosh