我正在使用CCS v.8.3 1,C2Prog v.1.9 ,XDS110,JTAG,TMS320F2.8379万D, 现在只需尝试编程CPU01。 最后,我需要对CPU01,CPU02进行编程并允许OTP编程,但我想首先完成CPU01的第一步。
当我安装C2Prog时,我肯定已经检查了要安装的TI Emupack。
我生成了我的.hex文件。 我不是100 % 确信我做的正确,但我确实设置了标志“--memwidth=16 --romwidth=16 --intel”,它给了我一个文件。
从那里,我打开了C2prog并进行了设置。 固件映像指向我的十六进制文件。

我点击了程序,但不断收到错误:

我还没有轻触配置... 另存为..ehx或Tools..选项,因为C2Prog手册在其JTAG编程部分中未提及它们。
我只是不知道这个初始化驱动程序问题。 我一直将CCS中的XDS110用作调试器,没有任何问题。 我遵循了C2Prog手册并完成了第3.3 1节,以防出现问题。 已成功完成(但请注意,文件夹中的文件是firmware_firmware.bin.firmware.bin 3.0 ,而不仅仅是0.13 firmware.bin)

我已尝试遵循下一节3.3 .2,但我的计算机上不存在c2pemuconf文件夹。 我不确定这是错误还是指向我没有正确安装C2Prog,或者如果有其他地方,我应该查找配置文件。 有什么想法?

此外,init驱动程序问题是否指向C2Prog中的错误,或者我是否仍可能未正确创建十六进制文件?
感谢您的任何帮助,谢谢!