This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:由于缺少可用性而替换控制器

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1092486/f28m36p63c2-alternative-controller-due-to-missing-availability

部件号:F28M36P63C2

尊敬的各位:

我们使用控制器F28M36P63C2ZWTT。 遗憾的是,此设备在公共分销商处的可用时间较长。 因此,我正在寻找一款引脚兼容且可以使用相同固件的替代产品。

TI在F28M36P63C2的网站上展示了类似的产品 TMS320F2.8388万D,但它不兼容引脚。

您可以帮我找到解决方案吗? 感谢您参加高级会议。 TI库存中的90个库存是最新的?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如今,由于需求巨大,所有产品的可用性都非常艰难。

    F2838x的概念相似,但无疑是重新设计工作,而不是引脚。  这些产品的需求也多于供应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 但目前不可能重新设计。 因此,我们必须等待。