请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 我要为 SCI引导模式配置GPIO29,GPIO28,而不是GPIO 84和GPIO85。 如果可能,请共享示例代码
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我要为 SCI引导模式配置GPIO29,GPIO28,而不是GPIO 84和GPIO85。 如果可能,请共享示例代码
让我们以otehr主题进行讨论。 我将关闭此线程。