This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万C:C2000微处理器论坛

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM, C2000WARE, LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1098674/tms320f280049c-c2000-microcontrollers-forum

部件号:TMS320F28.0049万C
主题中讨论的其他部件:LAUNCHXL-F28.0049万CDRV8353RS-EVMC2000WARELAUNCXL-F28.0025万C

您好,

工作了数周,尝试移植连接DRV8353RS-EVM与LAUNCHXL-F28.0049万C的电机控制器的通用实验室。

我在springj26中找到了一个端口引用,但有太多变量可以使其正常工作(我的意思是:硬件连接[哪?],链接器文件模式[哪?],GPIO [但哪?],ADC  [哪?],PWM  [哪?])。

是否有人可以为我提供一组用于此安装的工作文件(*.cmd,hal.c hal.h等)?

目前,我的1个移植文件版本正在编译(并将运行/调试),但即使LED也不会打开(处理器针脚23和34保持高阻抗状态)。
在将我的另一个程序(例如我的bootloader)加载到启动板时,LED将在main()启动后立即工作。 那么链接程序文件是否损坏? 请提供此处理器/电动机控制实验的工作链接器文件。


也不提供硬件映射。 从DRV8353RS-EVM到LAUNCXL-F28.0049万C的某些电线是否必须弯曲/切割?

巴西,
Ruud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    专题专家今天休假。 预计2天后会有回复。

    此致,

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以在   TI.com或C2000Ware中找到LAUNCXL-F28.0049万C和DRV8353Rx-EVM的示意图。 请参阅原理图并按照实验指南分配PWM,ADC和相关GPIO,并更改hal.h中的定义 在这个论坛上,很难提供您想要的工作文件。 我们建议您可以直接使用Launchxl-f28.0025万C,它可以 通过通用实验室与DRV8353RS-EVM配合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了所有的原理图和文档等,但是,例如,文档说明:“根据所用的F2.8004万x器件更改内存映射”。  我编写了几个引导加载程序,因此我有使用链接程序文件的经验。 但这说起来容易做起来难。

    有人写了关于移植到f2.8004万x处理器的文档,所以一定有一些文件?

    或更多指南?

    是否可以只将启动板f28.0049万连接到DRV8353EVM板上,或者是否需要弯曲某些引脚?

    我们2000我们建议2000建议您109.8674万您直接28.0049万直接使用2000使用Launchxl-f280025C407.0822万Launchxl-f280025C,4070822,它280025它可以使用 DRV8353RS-EVM。[引述]

    是的,但是我们在 不同的项目中使用f28.0049万处理器 ,不想在每个项目中使用不同的处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否2000是否可以2000可以只109.8674万只将28.0049万将启动2000启动板407.1181万板f2800494071181f280049连接280049连接到DRV8353EVM上,或者需要弯曲某些EVM针脚?

    是的。 您可能需要弯曲一些针脚并使用蓝色线连接针脚。

    有2000有人2000人撰写109.8674万撰写了28.0049万了有关2000有关移植407.1181万移植到4071181到f28004x处理器的文档,所以一定有一些文件?[/quote

    您可以参考C2000Ware中用于F2.8004万x的.cmd,或文件夹中电机控制SDK中用于InstaSPIN-FOC实验的.cmd

    C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_<version>\solutions\bootxl_drv8320rs\f28004x\cmd</s>8320 2.8004万

    [/quote]