This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万:无传感器驱动器评估的起点

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSADAP180TO100, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1098663/tms320f280025-starting-point-for-sensorless-drive-evaluation

部件号:TMS320F28.0025万
线程中讨论的其他部件:MOTORWARETMS320F2.8027万FC2000WARETMDSADAP180TO100TMDSCNCD28.0025万C

尊敬的各位:

几年前(2012-2013年2013年),我们使用汽车器件中的示例和TMS320F2.8027万F开发了无传感器驱动器。

由于几个原因,最终产品从未商业化,但这 与驱动器无关,驱动器的效果相当好(特别是 在ChrisClearman 和的帮助下)  

Jorge Zambada),特别是在低速性能和飞行起步(反向或正向)方面。

在接下来的一个月中,我们将启动一个全新的无传感器项目,我们将首先开始评估不同的供应商解决方案(包括TI,但也包括竞争对手)。

我花了一些时间查看所有文档(C2000ware Motor Control SDK),我希望确保使用正确的工具来评估TI解决方案。

从我所见,不再需要像以前那样使用具有特定ROM代码的控制器,因此出于成本原因,我们计划使用"入门级"解决方案。

我们的评估选择是使用TMDSCNCD28.0025万C (+ TMDSADAP180TO100),它与我们已有的HVKIT兼容。 这是一个好选择吗?

我计划在 本文的https://www.ti.com/lit/ug/spruj26/spruj26.pdf中做实验 ,这是使用我们自己的马达评估性能(低速和快速启动)的最佳方法吗?

在2级,我们应该连接哪种电机? PMSM还是ACIM?

在最初的MOTORWARE中,有一个GUI用于驱动电机(速度,方向和调整所有KP,KI等...)并显示曲线,在电机控制SDK中找不到任何类似的工具,我是对的?

MOOTRWARE有一个很好的指南:

https://www.ti.com/lit/pdf/spruhj1

但根据这一规定,它不适用于C2000Ware MotorControl SDK:

 C2000Ware MotorControl SDK是否有类似的指南? 我找不到。

感谢您的帮助!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的主题专家目前不在办公室,但他明天会回来。 请耐心等待他回复您。

    此致,

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2000]我们109.8663万我们的28.0025万的评估选择将是使用TMDSCNCD28.0025万C (+ TMDSADAPT已与KHV100兼容)。 这是一个好选择吗?[/QUOT]

    是的。 通用电机控制实验室已支持这些套件。

    2级我们应该连接哪种电机? PMSM或ACIM?[/QUOT]

    本实验仅支持PMSM,因此您可以在所有构建级别中连接PMSM。

    C2000Ware  MotorControl SDK是否有类似的指南? 我找不到它。[/QUOT]

     C2000Ware MotorControl SDK没有专用的InstaSPIN用户指南。  https://www.ti.com/lit/pdf/spruhj1 仍可用于 InstaSPIN-FOC的MotorControl SDK

    [/quote]
    [/quote][/quote]