This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:闪存TMS320LF2407A,带XDS200

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1098989/tms320lf2407a-flash-tms320lf2407a-with-xds200

部件号:TMS320LF2407A

我们使用Spectrum Digital C2000 XDS510在TMS320LF2407A上加载引导加载程序。

现在,由于 存在缺陷,我们的C2000 XDS510已售完,因此无法再 购买。

是否有使用  XDS200或任何其它仿真器闪存TMS320LF2407A的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.09898989亿 -xds200"]现在2407现在由于2407由于 缺陷,我们的 报价已经用完,无法再购买这些产品。[/]

    不确定您所说的“C2000 XDS510”是什么意思。 您是指XDS510PP+还是XDS510USB? 在任何情况下,由于Spectrum Digital在一段时间前就关闭了,因此这些调试探头不可购买。 但是,您可以从eBay等网站购买它们。

    [报价userid="52.0682万" url="~/support/pulics/c2000-pulics/group/C2000/f/cscder-pulics/forum/109898989/TMS320LF2407A-flash-TMS320LF2407A-wher-xds200"]是否2000是否有1.09898989亿有任何2407任何选项2407选项可 使用 XDS200或任何其他仿真器闪存TMS320LF2407A?[/报价]

    不能,XDS100/XDS200类调试探测器不适用于2407A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blackhawk声称LF240xA支持:

    https://www.blackhawk-dsp.com/products/jtag-emulators/usb2000

    https://www.blackhawk-dsp.com/products/jtag-emulators/usb510