This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8033万:TMS320F2.8033万和TMS320F2.8035万之间的区别

Guru**** 2579105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1098850/tms320f28033-different-between-tms320f28033-and-tms320f28035

部件号:TMS320F2.8033万
主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8035万

您好,,队

由于电源问题,我的客户希望使用 TMS320F2.8035万替换 TMS320F2.8033万,我在数据表中看到它们有不同的闪存, 除了这种差异,它们之间还有什么其他差异,以及它们是否可以直接替换为FW,谢谢。

此致,

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,

    它们是相同的设备。 唯一的区别是F2.8033万只启用了一半的闪存供客户使用,并且在寄存器中具有不同的部件ID号。 是的,除非在客户固件中使用部件ID寄存器,否则F2.8035万可用作直接的替换件。