This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8375万S:ECDSA原型库的可用性?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1098733/tms320f28375s-ecdsa-prototype-library-availability

部件号:TMS320F2.8375万S

团队,

与此最近帖子相关:

(+) TMS320F28.0049万:ECDSA和RSA软件算法。 - C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E支持论坛

我也对 最终客户的ECDSA支持感兴趣。

在2022年第四季度之前,我们多久可以获得原型库?

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    截至今天,计划在年底发布,仅面向客户。 如果计划有任何更改,我们可以通知您。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Vivek,理解!

    -Chris