This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8374万S:控制器编程问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1098944/tms320f28374s-controller-programmming-issue

部件号:TMS320F2.8374万S
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

你(们)好

TMS320F2.8374万S
CCS 11.0 Tm0
C2000Ware 4.0 .0.0

1.
我有一个板,其中的针脚是硬件上拉的:GPIO84 -1,GPIO72 - 0 (SCI启动模式)。 R23丢失。
SCI-A:GPIO42 - TX,GPIO43 - RX。
我使用USB-UART转换器(FTDI)。
我需要通过SCI-A (GPIO42,GPIO43)对控制器进行编程。 这是否可以在不更改主板布局的情况下实现?
如果不是,如何将UART-USB转换器连接到板?

二.
CAN接口存在类似问题。
CAN-A:GPIO18 - RX,GPIO19 - TX。
是否可以在不更换针脚的情况下对控制器进行编程?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benny,  

    感谢您与我们联系。 要使用内置的引导加载程序,您必须使用:

    • 科学
      • 全球公益物84/85
      • 全球公益物28/29.
    • CAN
      • 全球公益物70/71
      • 62/63.全球公益物

    必须在OTP存储器中选择GPIO选项,因此一旦更改,您将无法返回。 遗憾的是,这些销钉选项似乎都不能与您的销钉选择配合使用。 我为您提供了2个选项。

    1. 修改硬件以支持这些针脚
    2. 开发或购买客户引导加载程序解决方案

    我认为第1项的要求已经足够明确。 对于数字2,您可以将一块内存专用于容纳引导加载程序,它的功能类似于内置引导加载程序,但由于您编写软件,因此任何pin/外设选项都可用。 此外,如果您选择实施客户引导加载程序,则可以使用CodeSkin这样的公司。 多年来,他们一直在为C2000器件开发此类解决方案。 他们也相当负担得起.

    https://www.codeskin.com/ 

    此致,
    科迪