This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万C:使用DBREDHR或DBFEDHR时,DBRED和/或DBFED (与具有高分辨率位移的边缘对应的寄存器)必须大于或等于7

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1098888/tms320f280049c-when-using-dbredhr-or-dbfedhr-dbred-and-or-dbfed-the-register-corresponding-to-the-edge-with-hi-resolution-displacement-must-be-greater-than-or-equal-to-7

部件号:TMS320F28.0049万C

各位专家,您好!

DERED或DBFED寄存器值小于7 (死区小于70ns (EPWMCLK 100MHz)/140ns (EPWMCLK 50MHz)),死区无法实现高精度?

设置值是否必须大于8? 如果我的客户 需要非常小的死区控制,如何实现? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家,您好!

    如果客户想要在100ns内实现死区HRPWM配置,如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你需要人力资源死区,那就好了。 如果您想要的值小于7,则可以使用正常死区。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nima:

    我的‘s 应用程序是PFC+ LLC的Power Brick。 他们需要调整死区,比如55ns、62ns等等。  

    如何实现? 因为我们使用正常死区, 所以PWM精度仅为10ns/per。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当DBFED和DBRED的值高于7时,他们可以使用HR死区;当低于7时,他们需要禁用HR死区,并对较低的数字使用正常死区。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nima:

    您的意思是 ,55ns、62ns也可以 通过 正常死区实现这些较低的数字?  

    这对我来说太困惑了,帮助你 澄清。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,对于55 ns,只能得到50 ns。因为必须使用正常死区。 如果该值高于70ns,则可以使用HR死区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nima:

    知道了, 为什么我们对HRPWM有这样的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是边界条件。 HR死区进行一些内部计算,因此具有此限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA,

    完全理解,谢谢!