This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8069万M:eQEP计数器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1099431/launchxl-f28069m-eqep-counter

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
Thread:sysconfig中讨论的其它部件

eQEP计数器计数是否可能超过16位数? 如果是,如何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    感谢您的咨询。 eQEP外设中的位置计数器是32位计数器。 您在哪里看到16位值?

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎在6.5535万个计数时滚动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    您是否可以在位置计数器配置设置中验证maxPosition值? 我附加了功能或GUI的屏幕截图,具体取决于您使用的是DriverLib还是sysconfig。

    最大可配置值为 4294967295,这是32位无符号整数的最大值。

    此致,

    彼得