This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-Kit:一旦打开评估板的电源,DRV8301套件上的故障LED指示灯就会亮起。

Guru**** 2928800 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2806, DRV8301, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086442/drv8301-69m-kit-the-fault-leds-on-drv8301-kits-turn-on-as-soon-as-i-power-up-the-evaluation-board

部件号:DRV8301-69M-Kit
线程中讨论的其他部件: TMS320F2806DRV8301MOTORWARETMS320F2.8069万

您好,

我正在使用在评估板DRV8301-DRV-kit上进行测试69 m

使用24 Vdc电源通电后,nFAULT和nOCTW对应的故障LED指示灯亮起。

我无法对微控制器子板进行编程,该子板上有DIMM插入式连接器和TMS320F2806 IC (它类似于RAM芯片 ,f2806x_iso_controlcardr0.4_)

我也不能测试主板,

过去,我调整了引脚3的Vsense电阻(10K欧姆的R7电阻),以从DRV 8301 IC上的降压转换器功能获得15 Vdc输出,

(这是通过连接到15 V的负载以及逆变器部分来实现的)

这使得故障LED亮起。

然后我把电阻器改回原始值,它给了我5 V直流电,它还是给了5 V电压。

IC DRV8301是否损坏或其他问题是否需要调查。

我无法确定在这方面所需的确切问题帮助,

耐心等待,

序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...in继续使用我的querry, LED在 连接BLDC电机或未连接BLDC电机的情况下会发光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在  芯片 f2806x_ISO_controlcardr0.4_上对TMS320F2806 IC进行编程时显示错误

    连接到目标时出错:
    (错误-1135 @ 0x0)
    调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。
    (仿真软件包9.5 .0.0.0143万)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 DRV8301-JP2板上是否安装了跳线,以及69 m 卡上的+5V是否正常。

    请查看下面MotorWare中的这两个指南

    qsg_hw_cncd2.8069万miso.pdf

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\control\f2806x\docs

     

    qsg_hw_drv8301_revd.pdf

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\drive\drv8301kit_revD\docs

    如果您仍然存在JTAG连接问题,请查看下面的链接。

    C2000 MCU JTAG连接调试(修订版 ahttps://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在检查您在上面(在您之前的答复中)建议的内容,我正在检查板,

    我移除了controlCARD,然后打开电路板电源,然后故障LED和OCTW LED未亮起,

    这意味着什么,

    在上面的查询中,我提到了用板上的微控制器卡更换DRV8301引脚VSENSE上的R7电阻器(这方面的任何建议)

    仍然无法对我的控制器卡进行编程,

    谢谢!

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关此问题的另一个更新,

    我发现TPS7.3533万提供的3.3 V在那里不可用

    编程时,连接到DRV主板的板控制卡上的TMS320F2.8069万 IC的编程是否需要3.3VDC?

    还是只需插入USB和USB电源就足以进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN,

    很抱歉我们方面的延误,我们在这里的任务中遇到了一些问题,这是我的过错。  我相信您正在使用下面的ISO控制卡,但希望确定

    https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD2.8069万ISO

    在此主板上,连接到J1 USB只能为ccard上的仿真逻辑供电,而不能为设备供电。  设备电源需要来自DRV8301套件的底部连接。

    在这种情况下,您应该会看到LD1 (C2000电源)和LD4 (仿真电源)都亮起。  如果LD1不亮,则MCU不能获得3.3V电源。

    J200 USB仅用于与F2.8069万的USB通信,据我所能判断,这也不会为C2000供电。

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用  新的ISO controlCARD TMDSCNCD2.8069万ISO替换了我的ISO controlCARD TMDTMDSCNCD2.8069万ISO  

    现在我可以进行编程,但在GUI Motorware InstaSpin Motion中收到此错误  

    在电机识别过程中

    C28xx:读取PC寄存器时遇到问题:(错误-1142 @ 0x0)设备阻止调试访问,因为它当前正在执行不可调试的代码。 选择'rude Retry'(粗鲁重试)以禁用礼貌模式并强制执行操作。 (仿真软件包5.1 .73.0)

    此外,通过CCS中的控制台发出命令,它接受命令,但电机不旋转,

    请在这方面提供帮助,

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN,

    现在,我要将线程传递给电机专家,以便我们能够连接。

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种controlCARD?  TMDSCNCD2.8069万MISO? 还是 TMDSCNCD2.8069万ISO? 只有 TMDSCNCD2.8069万MISO 支持InstaSPIN-Motion。