This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万:TMS320F28.0025万 MIPS

Guru**** 2805425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1099649/tms320f280025-tms320f280025-mips

部件号:TMS320F28.0025万
主题中讨论的其他部件: TMS320F28.0039万

问题1: 如何使用TMS320F28.0025万 和 TMS320F28.0039万 UC计算MIPS?

问题2. TMS320F28.0025万的时钟为100MHz,MIPS为100,我们是否假设一个指令在一个时钟周期中执行?

问题3.  TMS320F28.0039万的最大时钟频率为120MHz,为什么MIPS是240?

问题4: 我们在计算此MIPS时是否考虑CLA?

问题5. 对于每个指令需要从以前的指令输出的代码的连续执行,CLA是否可以改进MIPS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西巴普拉萨德,

    C28和CLA每个周期执行1个指令。 因此MIPS基本上是MHz频率。

    问题1.

    F28.0025万:器件频率为100MHz,具有1个C28 CPU,因此MIPS为100

    F28.0039万:器件频率为120MHz,具有1个C28 CPU和1个CLA。 C28和CLA,因此我们得到2 X120 = 240 MIPS

    问题2. 是的

    问题3:已解释。

    问题4:是的

    问题5:CLA可通过两种方式使用:A) C28可以将计算卸载到CLA这在顺序执行期间不起作用B) CLA可以执行整个控制代码ISR,这将C28释放出来用于其他任务。

    如果这有助于回答您的问题,请告诉我。

    谢谢!
    Ashwini