This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我在 F2.8379万D Launchpad上使用MATLAB 2022a测试
我将epwm1的CLA任务触发源用于切换LED,没问题
但当我使用 C28x_Hardware_Interrupt block触发器epwm6中断时, CLA_SUBSYSTEM不工作,LED不切换。
我删除epwm6 CLA_SUBSYSTEM操作的中断向量,LED切换。
当我使用MATLAB 2021a时,我可以使用CLA和ePWM中断。 如何解决此问题
我还把问题送到了数学家
唐
我 刚刚再次向MW团队成员发送了提醒。
谢谢,此致,
Santosh
您是否从MW团队那里获得了任何答案?
唐
很抱歉未收到回复。 我刚刚向MathWorks团队发送了另一封提醒邮件。
您好,Dang,
这似乎是TI C2000支持软件包中的一个错误,因为一旦ISR得到服务,ePWMx中断就不会被清除。
我们将尽快解决此问题。 但同时,您可以使用自定义代码方法作为清除ePWMx中断的变通办法。
这可以通过使用CLA_Task_1内带有以下代码的系统输出块来完成:
EALLOW;
EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1;
EDIS;
请告知我们此变通办法是否已解决问题, 并感谢您将此问题告知我们。
此致,
RAM Alla
非常感谢。我已经测试过了。它可以工作,但我使用 CLA之外的系统输出块
唐
我很高兴它对您有效。 这是否能解决您的问题,或者您是否需要MathWorks团队的进一步帮助?
谢谢,此致,
Santosh
你好 ,Santosh
这就是解决我的问题的答案,当我在CLA中使用更多计时器时,将进行检查。请注意MathWorks团队修复此错误并更新TI C2000的下一版本支持软件包
感谢Dang确认。 我将关闭该线程。
当我听到MathWorks团队关于修复的消息时,我会告诉你。 非常感谢您的耐心等待和对延迟回复的真诚道歉。
此致,
Santosh
你好 ,Santosh
没问题。 非常感谢您的支持。
此致,