This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:RAMMx和RAMLx之间的区别

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1099289/tms320f2809-different-between-rammx-and-ramlx

部件号:TMS320F2809

尊敬的团队:

我想知道两个RAM区域之间的区别?

例如:

1,如果RAML0区域的使用率接近100 % ,我可以将一些"ramfuncs"代码或一些". ebss"代码放入RAMM0和RAMM1吗?

2 ,在CMD文件中,是否有与每个部分对应的RAM分区的特殊规定? 例如,是否应将".stack"分配给RAMMx或RAMLx? 是否有相关文档?

此致,

绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色,  

    RAMLx可由CPU和CLA访问,而RAMMx只能由CPU访问。

    1.是的,您可以将代码分配到RAMM0和RAMM1

    2. 由于堆栈指针只有16位宽,因此必须将堆栈置于低64K (RAMMx)范围内

    此致

    Siddharth