This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8384万S:需要评估板文件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1100120/tms320f28384s-require-eval-board-files

部件号:TMS320F2.8384万S
主题中讨论的其他部件: TMDSCNCD2.8388万D, C2000WARE

您好,

我正在设计中使用TMS320F2.8384万S。 我正在查看评估模块  的设计文件,如原理图和BOM - F2.8388万D控制卡评估模块(TMDSCNCD2.8388万D)。 请您提供详细信息(如果有)。

谢谢,此致,

R.Harsha   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在查找 TMDSBNCD2.8388万D的设计文件和原理图? 这些都是 C2000Ware中的产品。

    安装软件包并查看此处: C:\TI\C2000\C2000Ware_4_01_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D\Rev.B</s>2000 2.8388万

    此致,
    科迪