This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:带F28.0025万C控制卡的ACIM电机的通用电机控制实验室模块过电流故障

Guru**** 2440140 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1099483/tmdshvmtrinspin-universal-motor-control-lab-module-overcurrent-faults-with-acim-motor-with-f280025c-control-card

部件号:TMDSHVMTRINSPIN

我正在尝试使用控制卡F28.0025万C和硬件板 TMDSHVMTRINSPIN运行内部版本1和2。 我正在尝试运行0.25 HP感应电机和1 HP感应电机。 Build 2基本上是开环V/F控制。 使用0.25 HP感应电动机时,我无法获得纯正弦波电流。 使用1马力电机时,我遇到模块过电流故障。 花了些时间搜索后,我找到了相关的E2E帖子

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/104.3745万/drv8353rs-evm-universal-motor-control-lab-correct-offset-values-faults-and-module-overcurrent-faults?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV8353RS-EVM</s>8353 8353

但在这个硬件主板和F28.0025万C Launchpad中,情况有所不同

我已按照用户指南对控制卡和180-100针适配器进行开关设置。

此外,ISRcount不递增。

请帮助我纠正此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前,本实验仅支持PMSM,特别是在具有闭环的内部版本4中。 是的,您可以在内部版本2或3中使用开环运行ACIM。

    根据您使用的马达设置和调整以下v/d配置文件值。 并为 逆变器添加正确的电源。

    #define user_motor1_FREQ_low_Hz            (10.0f)        // Hz              // Hz -建议设置为额定电动机频率的10 %

    #define user_motor1_FREQ_HIGH _Hz           (200.0f)       // Hz            // Hz -建议设置为额定电动机频率的100 %

    #define user_motor1_volt_min_V             (20.0f)        // volt           // volt -建议设置为额定电机电压的15 %

    #define user_motor1_volt_MAX_V             (200.0f)       // volt         // volt -建议设置为额定电机电压的100 %

    将每个电机的最大输出和保护电流设置为低于。

    #define user_motor1_over电流A         (4.5f)         // A,电动机相位的峰值电流,根据电动机和逆变器设置值

    #define user_motor1_MAX_current_A          (5.0f)         // A,最大输出电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据在无负载条件下运行的1HP ACIM,在无负载运行时仅需1.5A RMS。

    贝洛是我在程序中设置的参数。 HV套件不会为过电流保护提供任何硬件跳闸。 但在运行Build 2时仍会出现模过当前错误。

    #define user_motor1_FREQ_low_Hz            (10.0f)        // Hz              // Hz -建议设置为额定电动机频率的10 %

    #define user_motor1_FREQ_HIGH _Hz           (50.0f)       // Hz            // Hz / Hz -建议设置为额定电动机频率的100 %

    #define user_motor1_volt_min_V             (80.0f)        // volt           // volt / Volt -建议设置为额定电机电压的15 %

    #define user_motor1_volt_MAX_V             (230.0f)       // volt         // volt -建议设置为额定电机电压的100 %

    将每个电机的最大输出和保护电流设置为低于。

    #define user_motor1_over电流A         (10.0f)         // A,电动机相位的峰值电流,根据电动机和电源逆变器设置值

    #define user_motor1_MAX_CURRENT_A          (10.0f)         // A,最大输出电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试更改此电压值,似乎过高而不会导致过电流故障。 您可以尝试使用带电流探头的示波器监测相电流,以查看启动电机时是否存在电流冲击。

    ANS还会减小此值,它不是您想要运行电机的最小频率,而是v/f配置文件的最小频率。

    #define user_motor1_FREQ_low_Hz            (10.0f)        // H