您好!
我正在使用带有C2803x控制卡的"TDINV3500P100: 3.5 kW逆变器评估板"。 当我尝试在CCS中调试时,我收到1135错误,当我测试连接时,我收到以下消息。 我完全迷路了(我是TI的新员工),在论坛上没有找到任何解决方案。 我非常感谢能获得的任何帮助。
[开始:德州仪器(TI) XDS100v1 USB调试探头_0]
执行以下命令:
%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性
[结果]
——— [打印主板配置路径名]------------------C:\Users\HANNAF~2\AppData\Local\TEXASI~1\
cc\css1120\0\BrdDat testBoard.dat——— [打印reset-command软件日志文件]------------------
该实用程序选择了100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
该库的构建日期为2022年3月17日。
库的构建时间是'15:43:48'。
库软件包版本为9.7 .0.0.0213万。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。
控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------
扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
控制器是FTDI FT2232,带USB接口。
从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
该软件配置为支持FTDI FT2232功能。
控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的正时。
控制器无法控制输入引脚上的正时。
扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。——— [从PLL生成的JTAG TCLK输出的日志文件]-------
没有用于对JTAG TCLK频率进行编程的硬件。
——— [测量最终JTAG TCLKR输入的源和频率]-------
没有用于测量JTAG TCLK频率的硬件。
——— [在JTAG IR和DR上执行标准路径长度测试]-----------
此路径长度测试使用64个32位字的块。
JTAG IR指令路径长度测试失败。
JTAG IR指令扫描路径为卡在一个位置。JTAG DR旁路路径长度测试失败。
JTAG DR旁路扫描路径为卡在一个位置。——— [对JTAG IR执行完整性扫描测试]---------------
此测试将使用64个32位字的块。
此测试将仅应用一次。使用0xFFFFFFFF执行测试。
扫描测试:1,跳过:0,失败:0
使用0x0万执行测试。
测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。
测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
实用程序现在只报告失败测试的计数。
扫描测试:2,跳过:0,失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3,跳过:0,失败:2
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:3
使用0x5533CCAA执行测试。
扫描测试:5,跳过:0,失败:4
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:5
某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。JTAG IR完整性扫描测试失败。
——— [在JTAG DR上执行完整性扫描测试]------------------
此测试将使用64个32位字的块。
此测试将仅应用一次。使用0xFFFFFFFF执行测试。
扫描测试:1,跳过:0,失败:0
使用0x0万执行测试。
测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。
测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
实用程序现在只报告失败测试的计数。
扫描测试:2,跳过:0,失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3,跳过:0,失败:2
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:3
使用0x5533CCAA执行测试。
扫描测试:5,跳过:0,失败:4
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:5
某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。JTAG DR完整性扫描测试失败。
[结束:Texas Instruments XDS100v1 USB调试探头_0]