请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:C2000WARE你好。
我在CPU1中运行诊断示例。
(我使用“[c2000ware installation]/libraries/diagnostic/f2838x”)
诊断功能是否也可以在CPU2和CLA上运行?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您需要对示例进行一些修改,以使其在CPU2上运行,例如确保您有CPU1应用程序授予CPU2对它将使用的外围设备的访问权限,并注意配置CPU2无法访问的寄存器。 处理完这些项目后,CPU2上的大多数诊断功能应能正常工作。
CLA无法访问SDL测试的许多内容,因此您无法从CLA运行大多数诊断程序。 它仍然可以在您自己的安全机制实施中发挥作用,尽管它确实可以访问ADC和ePWM之类的东西,但这些只是SDL示例的一部分而已。
Whitney