This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:帮助设置F2812 eZdsp

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1099035/tms320f2812-assistance-setting-up-f2812-ezdsp

部件号:TMS320F2812

您好,

我正在尝试安装Code Composer Studio 2.21 ,并正在寻求有关该过程的说明。 到目前为止,我已经运行了安装CD来安装2.21 ,但是,需要澄清哪些驱动程序以及可能需要的任何其他设置,以便它能够与单独的F2812 eZdsp板/硬件一起工作。 目前,如果我尝试启动该工具,我会收到一条错误消息(附件)。 我还有另一张驱动程序光盘,但不确定在哪里运行或保存这些文件。 无论是否插入单独的硬件,我当前都收到错误消息。 因此,工具不会打开。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Code Composer Studio 2.21 已过时。 您想使用这种类型的方法吗? 最新版本是11.0

    另外,如何将F2812板连接到CCS -您使用的是哪种调试器?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 项目需要此特定版本。 我最初运行的光盘是安装CCS c2x eZdsp工具包。  我不确定设置了哪个调试器(如果有)。 也许它已包括在另一张裁谈会中?  

    我认为F2812主板已连接到Windows XP笔记本电脑上的打印机端口。 我首先将电缆连接到笔记本电脑,插入电源电缆,然后将电源连接到主板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    由于它是非常旧的CCS版本,因此必须检查驱动程序是否仍然可用。 如果是,将向您发送下载链接。

    此外,您能否告诉我们正在使用哪个调试器? 调试器连接到DSP套件上的JTAG。

    此致

    Siddharth