This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:TMS320F2.8035万

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1100353/tms320f28035-tms320f28035

部件号:TMS320F2.8035万

您好,

适用于F2803x的罐  

1.如果设置了Canta寄存器,但CAN总线上没有数据,CAN数据是否会进入传输缓冲区,但由于仲裁而无法成功发送至总线?

2.数据是进入传输缓冲区还是发送到总线, 设置了Canta?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.</s>2.8035万 2.8035万如果设置了Canta寄存器,但CAN总线上没有数据,CAN数据是否会进入传输缓冲区,但由于仲裁而无法成功发送到总线?[/QUOT]

    否。只有在成功传输确认邮箱中的数据后,才会设置该邮箱的Canta位。

    2.</s>2.8035万 2.8035万数据是进入传输缓冲区还是发送到总线, 是否设置了Canta?[/QUOT]

    数据传输必须由至少一个接收器完成并确认。 如  欲了解详细信息,请访问:www.ti.com/lit/SPRA876。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢您的回答。