This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8053万:C28x DPSARAM

Guru**** 2928870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1099985/tms320f28053-c28x-dpsaram

部件号:TMS320F2.8053万

您好,

我的客户对F2805x内存映射中的DPSARAM有疑问。

他们正在开发F2805x软件。 客户的代码大小增加,出现错误。

 客户不使用CLA,他们还希望使用DPSARAM。  我们是否可以将此区域与C28x (.text)配合使用?

此致,

REI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rei,

    是的,F2805x设备上的所有内存都是双映射到程序和数据空间的,因此它可以用作客户的.text。  如您所述,这是双端口RAM,因为它连接到CLA,但如果客户未使用CLA,则可以随意使用。

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    非常感谢!!

    此致,

    REI