This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8386万D:CCS

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1102825/tms320f28386d-ccs

部件号:TMS320F2.8386万D

我在合规时收到此错误  

说明资源路径位置类型
a href="file:/ti/ccs1100/cs/tools/compiler/dMED/HTML/10099.html">#10099-D</A>程序1.0099万程序将1.0099万将不适合可用内存,或者该部分包含一个调用站点,该调用站点要求无法为该部分生成trampoline。对齐/阻止部分".bss"大小为0x10a4的运行放置失败。 可用内存范围:2838x_RAM_lnk_CPU1.cmd /cm_common_config_C28x line 74 C/C++ problem

我添加了Morev Ram,但它不起作用  

BSS        :> RAMLS2 | RAMLS3 | RAMLS5 | RAMLS7

建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf,

    BSS部分看起来相当大。 您是否可以尝试在GSRAM中放入.bss? 一些未使用的GS RAM。

    示例:

    .bss :>> RAMGS10 | RAMGS10

    谢谢,此致,

    Santosh