This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8379万D:BOOSTXL-3PhGaNINV电源/调试物理连接

Guru**** 2924040 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1102330/launchxl-f28379d-boostxl-3phganinv-power-debugging-physical-connections

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
主题中讨论的其他部件: BOOSTXL-3PHGANINV

您好,  

我在了解 调试过程中隔离电源导轨的最佳/最安全方法时遇到了一些困难。

我有 一个LAUNCXL-F2.8379万D连接到 BOOSTXL-3PhGaNINV

我希望实现以下调试方案:

1.从USB(PC)到启动板JTAG电路的隔离,但微处理器的电源应仅来自PC。

2.隔离微控制器电源3.3V (即我不希望MCU电源来自 BOOSTXL-3PhGaNINV上的非隔离VBUS (48V))

是否有实现上述目标的配置?

在BOOSTXL-3PhGaNINV用户指南中,它指出:“当跳线J6已插入时,请确保C2000 LaunchPad未插入
通过USB供电。 要确保这一点,请卸下J6或卸下JP1和JP2
Jumpers on the C2000 InstaSPIN-Motion LaunchPad (C2000 InstaSPIN-Motion LaunchPad上的跳线)”,此处有多个引用J6的位置。

我搜索了J6的原理图,但我无法找到它,这是打字错误还是您的意思是"J5"

目前,我们已卸载 了用于PC/JTAG隔离的JP1和JP2,并且J5已安装在 BOOSTXL-3PhGaNINV板上 以为启动板供电。 Launchpad上的JP3也会被卸载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arun,

    从阅读用户指南的过程中,它确实是指Boost EVM上的J5跳线,而它提到J6 (因为这似乎也是EVM上的唯一跳线)。 您需要删除LaunchPad上的JP1和JP2,或者删除Boost EVM上的J5。  

    《LAUNCHTXL-F2.8379万D 用户指南》中的“功率域”部分介绍了3.3V电源配置。 如果要隔离JTAG,JP1和JP2,则应将其删除(已正确执行),并且LaunchPad将从附加在Boost EVM上的带有J5的Boost EVM提供3.3V电压。  

    关于您的第二(2)点,如果您想为MCU提供具有Boost EVM的功率,则似乎没有跳线来为Boost EVM上48V的3.3V轨提供隔离。

    如果 您有兴趣了解更多的跳线隔离选项,我们的新型LaunchPad可提供更多的跳线隔离选项和额外的隔离跳线。

    请告诉我这是否回答了您的问题,或者您还有其他疑问。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,谢谢您的重播。 是的,我非常感谢您的确认。