This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8379万D:LAUNCHXL F2.8379万D + BOOSTXL-DRV8305EVM + ADC+ Simulink

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1101047/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-boostxl-drv8305evm-adc-simulink

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:DRV8305

我正在运行MATLAB Simulink示例"MCB_open_loop_control_f2.8379万d"以 在开环控制中运行3相交流电动机(Teknic PMSM)并校准ADC偏移。

在校准期间,我已断开电机与增压器组件的连接,而增压器组件DRV 8305 EVM由24伏直流电源供电。

当我运行主机文件 "MCB_open_loop_host_model"时,我得到 了下图中给出的偏移

当我单击主机文件上的“开始”按钮时,'IA'和'IB' ADC偏移将会减少'4096'值

根据我的理解,根据1.65 电压,ADC偏移应在2300到2500之间。 那么,本示例中的问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请尝试测量IA和IB反馈针脚处的电压,以确保它们处于正确的1.65V电平。 这将有助于隔离BoosterPack板上的硬件错误与C2000板上的读取问题之间的问题。

    同时确保BoosterPack与靠近USB端口的工作站连接(这是为设计的示例)。 谢谢。

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。  

    根据您的建议,我已经测量 了f2.8379万d Launchpad的IA和IB反馈针脚处的电压,我发现这些针脚处的电压1.67 伏。 但上述有关 ADC偏移的问题仍然存在。(当我单击主机文件上的“开始”按钮时,'IA'和'IB' ADC偏移将发出'4096'值)

    为了找出 BoosterPack板(DRV 8305EVM)上的任何硬件错误,我已将其与2.8069万 m 的“启动板”连接起来。 我发现ADC信号一切正常。 如果没有 电机连接,偏移量约为2100。当电机连接时,ADC信号会发生变化。 因此, 对于2.8069万 m Launchpad的助推器包和Simulink代码一切正常。

    正在等待您的回复........

    桑哈迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sankhadip,

    我已使用DRV8305- BoosterPack和F2.8379万D-LaunchPad测试了确切的示例。 该示例现在可以正常工作,但出现了预期的问题。 请参见下图。 我没有对模型本身进行任何更改,只更新了主机应用程序上的COM端口号。  

    打开电机后,电机开始旋转,并且来自示波器的IA/IB反馈看起来像预期的正弦波形。

    请检查JP1-5是否已连接,JP6未连接,所有开关均处于默认(打开)状态。 同时确保主机应用程序上的COM端口设置设置为与Launchpad连接的正确COM端口。 检查并确保BoosterPack方向正确(电机端子朝向USB端口),并安装在第一个工作站上(靠近USB端口)。

    请告诉我您是否仍有此示例的问题。 谢谢。

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。  

    我发现以前使用的是以下跳线连接,因为我使用的是高压外部电源(隔离USB电源)

    JP1=关;JP2=关,JP3=关,JP4=关,JP5=关,JP6=关

    但是,同时,我 也通过  以下跳线连接测试了相同的设置,现在它可以正常工作。 IA和IB信号以正弦波的形式出现。

    JP1=关;JP2=关,JP3=关,JP4=关,JP5=关,JP6=开

    我从文献中了解到,要使用BoosterPack bootxl DRV 8305 EVM为Launchpad供电,需要从3.3 电压提高5V,为此,我安装了JP6。 现在信号都是好的。 我这方面的说法是否正确??? 请告诉我。

    我还想知道,您是否正在使用外部电源进行设置,因为您 使用的是连接JP1-5的,而JP6未连接。

    正在等待您的回复........

    桑哈迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sankhadip,

    您回答正确。 DRV8305板只为启动板提供3.3V电压。 如果断开跳线JP1-JP3,则可以使用JP6启用板上的增压转换器以提供5V电源,  

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的持续支持和回复。

    此致

    桑哈迪普。