主题中讨论的其他部件:CCStudio
我想添加一个生成器作为编译设置的一部分。
我可以选择.bat文件,发送参数并查看编译文件的工作情况。
但是,我无法将CCStudio文件(.cproject,.project)提交到分支,在新的git克隆上签出该分支并使用同一生成器。
这是我收到的错误: 
我猜测这是由于未保存.bat文件的路径造成的。
有什么想法?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想添加一个生成器作为编译设置的一部分。
我可以选择.bat文件,发送参数并查看编译文件的工作情况。
但是,我无法将CCStudio文件(.cproject,.project)提交到分支,在新的git克隆上签出该分支并使用同一生成器。
这是我收到的错误: 
我猜测这是由于未保存.bat文件的路径造成的。
有什么想法?
谢谢!
出于隐私考虑,我宁愿不发送完整的文件。
虽然我认为这对拥有额外文件不是必要的/超级有帮助的。
我只想在.*project文件中保存一个调用.bat的生成器,然后其他人就可以签出相同的代码并让生成器为他们工作。 对于它的价值,.*project文件可以是一个空白画布。
我注意到,当我添加生成器时,它只保存.project文件中的一些配置。 它保存的内容不足以在不同的设置之间保留。
我有想法。 我可以使用公开的repo来重现问题。
https://github.com/sal0w/CC3200-Ultrasonic-sensor-HC-Sr04
因此,如果我打开CCStudio并将生成器添加到此项目(bat文件只是一堆回声):
-> 
我注意到它只更改.project文件。 (.cproject和.ccsproject保持不变)。
下面是新的.project文件(添加了生成器)(e2e不允许我上传,但下面是差异:
)
但是,如果我尝试创建新克隆,并将.bat文件和.project文件移到新克隆,我将得到无效的外部工具生成器