This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:BLDC电机

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1092752/tms320f28379d-bldc-motor

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:DRV8305controlSUITE

您好,

我正在使用基于BLDC霍尔传感器的电机。当我尝试使用30 % 转至65 % 的双周期旋转电机时,电机旋转正常。但我想要改善此占空比范围,如10 % 至90 % (高速至低速)。

我的问题是:延迟是否会影响电机? 在我的代码中,我在读取霍尔传感器后使用1毫秒的延迟。我正在使用DRV8305和代码编辑器工作室。  

                     此外,当我将initEPWM()函数+延迟1毫秒放入循环时,只有该时间它工作正常。

主要()

对于(;;)

initpwm();

IF (霍尔传感器A=0 &&霍尔传感器B=1 &&霍尔传感器C=0)

pwm1&PWM4生成;

2,3,5,6 PWM禁用;

}

否则,如果(Hall sensorA=0&& hall sensorB=1 && hall sensorC=0)........

....

}

//同样适用于其他5个换向

DELAY _Us (1000);

}

}

其他参数为:PWM频率1kHz

                             Deadnad 490 nsec

AQCTL CAU =设置

AQCTL CAD =清除

有人能告诉我我错了哪里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    延迟时间应与霍尔传感器输入信号相关。 在大多数情况下,当采样新的霍尔模式信号时,电机应立即进行换向。

    您可以查看下面的链接,并在controlSUITE中找到一个基于霍尔感应的BLDC控制的示例项目。

    [FAQ]使用C2000控制器上的霍尔效应传感器对BLDC电机进行梯形控制

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/864875</s>86.4875万

    controlSUITE

    C:\ti\controlSUIT\development _kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.1 \HVBLDC_Sensored

    https://www.ti.com/tool/controlsuite

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我根据我的董事会实施了hallGPio.h ,它解决了我的弹跳问题。 但无法实现更大的双循环范围。

    在该BLDCPWM宏库中,它们使用Dutyfunction和IQ设置双循环。 当我尝试以这种方式实施时,电机根本不旋转!!!

    #define BLDCPWM_MACRO (v)\
       /*将“周期”(Q15)调制函数转换为Q0 */\
       TMP =(Int32)v.PeriodMax*(Int32)v.MfunfuncPeriod; /* Q15 = Q0xQ15 */\
       句点=(Int16)(tmp>>>15);                     /* Q15 -> Q0 (句点)*/\
       \
       /*检查PwmActive设置*/\
       如果(v.PwmActive==1)/* PWM活动高*/\
       {\
           GPR0_BLDC_PWM = 0x7FFF - v.DutyFunc;\
           CMPB_SMPL_point = 0x7FFF -(v.DutyFunc >>1);/*使用CMBB */\的PWM脉冲中心采样
       }\
       否则,如果(v.PwmActive=0)/* PWM活动低*/\
       {\
           GPR0_BLDC_PWM = v.DutyFunc;\
           CMPB_SMPL_point = v.DutyFunc >> 1;/*使用CMBB */\的PWM脉冲中心采样
       }\
       \
       /*将"DutyFunc"或"GPR0_BLDC_PWM"(Q15)负载调制功能转换为Q0 */\
       TMP =(Int32)Period*(Int32)GPR0_BLDC_PWM;/* Q15 = Q0xQ15 */\
       Tmp2 =(Int32)Period*(Int32)CMPB_SMPL_POIN; /* Q15 = Q0xQ15 */\
       EPwm1Regs.CMBB =(Int16)(Tmp2>>15);/*使用CMBB */\的PWM脉冲中心采样
       \
       /*状态1:电流从相位A->B流向电动机线圈,断电相位= C */\
       如果(v.CmtnPointer=0)\
       {\
           EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB =0;        /*在EPWM1 */\的输出B上强制禁用
           EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU =2;/*          当CTR = CMPA on up计数*/\时设置为高
           EPwm1Regs.AQCTLB.bit.ZRO = 1;          /*当CTR =零*/\时设置为低电平
           EPwm1Regs.CMPA.Halt.CMPA =(Int16)(tmp>>>15); /* EPWM1 (Q15->Q0)输出B上的PWM信号*/\
           EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA =2;/*        在EPWM1 */\的输出A上强制达到连续高电平
           \
           EPwm2Regs.AQCSRC.bit.CFFA =1;/*        在EPWM2的输出A上强制连续低电平*/\
           EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFB =2;/*        在EPWM2的输出B上强制达到连续高电平*/\
           \
           EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFA =1;/*        在EPWM3 */\的输出A上强制输入连续低电平
           EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFB =1;        /*在EPWM3 */\的输出B上强制输入连续低电平
       }\       

    你能帮我了解他们是如何通过改变双周期来改变速度的吗?       

                                           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照应用说明按正确顺序连接霍尔传感器和电机导线。 在制造级别2,3中运行电机,以验证是否正确检测到霍尔传感器信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我检查了连接并进行了验证,没有问题。

    1.在该电机驱动器代码中,已使用状态机。对于tms320f2.8379万D,无法实现这些功能。我是否应该更改cputimer频率和延迟时间。此值应该是什么? 我的霍尔传感器正时稳定约为8微秒。

    当我尝试以低于65 % 的占空比旋转电机时,电压从24V降至8v。这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vasanth,

    109.2752万"]其他2.8379万其他参数是:PWM频率1kHz

    从24V下降到8v,逆变器NFET可能是在不安全区域65 % 占空比中切换电流? 也许尝试12-20kHz PWM频率,看看是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个示例项目作为参考? 是否更改 了tms320f2.8379万D项目中的配置代码?  您正在进行哪个构建级别的工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我试过了。但是其他频率的电机根本不运行!! 但将电流限制从1A更改为1.5 A可使电动机平稳旋转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我正在使用以下 参考代码:

    C:\ti\controlSUIT\development _kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.1 \HVBLDC_Sensored

    我从2级开始。 他们使用的频率和荷兰循环不能理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但2000但使用109.2752万使用其它2.8379万其它频率407.5343万频率马达407.5343万马达时根本无法运行!! [/引述]

    PWM频率1KHz调制通常不安全,但1.5A可能没有立即注意到的问题。 在1KHz下,工作周期可能非常小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如GI提到的,频率对于 使用霍尔传感器运行电机来说太低,您可以尝试使用10~20kHz的PWM频率。

    您可以尝试运行1级和2级以检查PWM输出和ADC采样是否 正确,以验证您更改的代码是否适用于此套件。

    在验证硬件套件上的PWM输出之前,请勿尝试添加直流总线电压并运行电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将PWM频率1kHz更改为12kHz,电机运行速度非常慢,即使在50 % 双循环下也是如此!!

    参数:DRV8305

    代码如下:

    //
    // Included Files
    //
    #include "F28x_Project.h"
    //#include "Example_posspeed.h"
    
    //#define u 1;
    //#define v 0;
    
    __interrupt void cpu_timer0_isr(void);
    
    //
    // Globals
    //
    
    #define EPWM1_MAX_DB   0x01
    #define EPWM2_MAX_DB   0x01
    #define EPWM3_MAX_DB   0x01
    
    #define val  600
    #define ISRFRQ  100
    #define ISRTIME  100
    
    //
    // Globals
    //
    
    //POSSPEED qep_posspeed = POSSPEED_DEFAULTS;
    Uint16 InterruptCount = 0;
    //Uint16 u;
    int cnttt;
    int pin;
    unsigned int pos16bval;
    unsigned int temp1;
    float angle;
    float var;
    int mechthe;
    volatile long i;
    Uint16 A = 0;
    //unsigned int x1;
    //unsigned int x2;
    float x1;
    float x2;
    float diff;
    float speed;
    float speed_1;
    //unsigned int diff;
    //unsigned int speed;
    Uint16 GPIO_54;
    Uint16 GPIO_55;
    Uint16 GPIO_57;
    
    Uint16 CmtnTrigHall = 0; // Output: Commutation trigger for Mod6cnt input (0 or 0x7FFF)
    Uint16 CapCounter = 0; // Variable: Running count of detected edges on ECAP1,2,3
    Uint16 DebounceCount = 0;   // Variable: Counter/debounce delay current value
    Uint16 DebounceAmount = 10; // Parameter: Counter delay amount to validate/debounce GPIO readings
    Uint16 HallGpio = 0;        // Variable: Most recent logic level on ECAP/GPIO
    Uint16 HallGpioBuffer = 0; // Variable: Buffer of last logic level on ECAP/GPIO while being debounced
    Uint16 HallGpioAccepted = 0; // Variable: Debounced logic level on ECAP/GPIO
    Uint16 EdgeDebounced = 0; // Variable: Trigger from Debounce function to Hall_Drv, if = 0x7FFF edge is debounced
    Uint16 HallMap[6] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 }; // Variable: ECAP/GPIO logic levels for HallMapPointer = 0-5
    Uint16 CapFlag = 0; // Variable: ECAP flags, indicating which ECAP detected the edge
    Uint16 StallCount = 0xFFFF; // Variable: If motor stalls, this counter overflow triggers
    //           commutation to start rotation. Rotation is defined as
    //           an edge detection of a hall signal.
    Uint16 HallMapPointer = 0; // Input/Output (see note below): During hall map creation, this variable points to the
    //            current commutation state.  After map creation, it
    //            points to the next commutation state.
    int16 Revolutions = -10; // Parameter: Running counter, with a revolution defined as 1-cycle
    //            of the 6 hall states
    Uint16 CmtnPointer = 0;
    //
    Uint16 Hall_SeqArray[50];
    // Function Prototypes
    //
    //void initEpwm();
    //__interrupt void prdTick(void);
    
    void InitEPwmExample();
    
    void HALL3_CREATE_MAP( void);
    void HALL3_NEXT_STATE_MACRO();
    void HALL3_DETERMINE_STATE_MACRO();
    void HALL3_READ_MACRO();
    void HALL3_DEBOUNCE_MACRO();
    
    void comm(void);
    //
    // Main
    //
    void main(void)
    {
       // static int idx = 0;
    
    //
    // Step 1. Initialize System Control:
    // PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks
    // This example function is found in the F2837xD_SysCtrl.c file.
    //
        InitSysCtrl();
    
    //
    // Step 2. Initialize GPIO:
    // This example function is found in the F2837xD_Gpio.c file and
    // illustrates how to set the GPIO to its default state.
    //
    
        InitGpio();
    
        GPIO_SetupPinMux(34, GPIO_MUX_CPU1, 1);
        GPIO_SetupPinOptions(34, GPIO_OUTPUT, GPIO_PUSHPULL);
        GPIO_SetupPinMux(54, GPIO_MUX_CPU1, 5);
        GPIO_SetupPinOptions(54, GPIO_INPUT, GPIO_PUSHPULL);
    
        GPIO_SetupPinMux(55, GPIO_MUX_CPU1, 5);
        GPIO_SetupPinOptions(55, GPIO_INPUT, GPIO_PUSHPULL);
    
        GPIO_SetupPinMux(57, GPIO_MUX_CPU1, 5);
        GPIO_SetupPinOptions(57, GPIO_INPUT, GPIO_PUSHPULL);
    
        EALLOW;
        GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34 = 0;
        GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 1;
        EDIS;
    
    
    // For this case only init GPIO for eQEP1 and ePWM1
    // This function is found in F2837xD_EQep.c
    //
    
        CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM1 = 1;
        CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM2 = 1;
        CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM3 = 1;
    
        InitEQep1Gpio();
        InitEPwm1Gpio();
        InitEPwm2Gpio();
        InitEPwm3Gpio();
    //
    // Step 3. Clear all __interrupts and initialize PIE vector table:
    // Disable CPU __interrupts
    //
        DINT;
    
    //
    // Initialize the PIE control registers to their default state.
    // The default state is all PIE __interrupts disabled and flags
    // are cleared.
    // This function is found in the F2837xD_PieCtrl.c file.
    //
        InitPieCtrl();
    
    //
    // Disable CPU __interrupts and clear all CPU __interrupt flags:
    //
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
    
    //
    // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
    // Service Routines (ISR).
    // This will populate the entire table, even if the __interrupt
    // is not used in this example.  This is useful for debug purposes.
    // The shell ISR routines are found in F2837xD_DefaultIsr.c.
    // This function is found in F2837xD_PieVect.c.
    //
        InitPieVectTable();
    
    //
    // Interrupts that are used in this example are re-mapped to
    // ISR functions found within this file.
    //
    
        EALLOW;  // This is needed to write to EALLOW protected registers
        PieVectTable.TIMER0_INT = &cpu_timer0_isr;
    
        //  PieVectTable.TIMER1_INT = &cpu_timer1_isr;
        //  PieVectTable.TIMER2_INT = &cpu_timer2_isr;
        EDIS;
    
        InitCpuTimers();
    
        ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, ISRFRQ, ISRTIME); // 50000 =50ms , 100000=100ms, 10000=10ms
    
        CpuTimer0Regs.TCR.all = 0x4001;
        //  Step 5. User specific code, enable __interrupts:
        // Enable CPU INT1 which is connected to CPU-Timer 0:
        //
        //IER |= M_INT3;
        IER |= M_INT1;
    
        //
        // Enable TINT0 in the PIE: Group 3 __interrupt 1
        //
        // PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx1 = 1;
        PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
    //
    // Enable global Interrupts and higher priority real-time debug events:
    //
        EINT;
        // Enable Global __interrupt INTM
        ERTM;
        // Enable Global realtime __interrupt DBGM
    
        // qep_posspeed.init(&qep_posspeed);
        //POSSPEED_Init();
       // InitECapture();
    
        DebounceAmount = 0;
        Revolutions = -3;
        HALL3_DETERMINE_STATE_MACRO();
    
        HallGpioBuffer = HallGpio; /* Init with current ECAP/GPIO logic levels*/
        HallGpioAccepted = HallGpio; /* Init with current ECAP/GPIO logic levels*/
        // GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0=u;
        EALLOW;
        CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;
        EDIS;
    
        InitEPwmExample();
    
        EALLOW;
        CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;
        EDIS;
        for (;;)
        {
    
    
        }
    
    }
    
    __interrupt void cpu_timer0_isr(void)
    {
        GpioDataRegs.GPBTOGGLE.bit.GPIO34 = 1;
    
        HALL3_READ_MACRO();
    
        if (HallGpioAccepted == 5)
    
        {
            CmtnPointer = 0;
        }
    
        else if (HallGpioAccepted == 1)
        {
            CmtnPointer = 1;
        }
    
        else if (HallGpioAccepted == 3)
        {
            CmtnPointer = 2;
        }
    
        else if (HallGpioAccepted == 2)
        {
            CmtnPointer = 3;
        }
    
        else if (HallGpioAccepted == 6)
        {
            CmtnPointer = 4;
        }
    
        else if (HallGpioAccepted == 4)
        {
            CmtnPointer = 5;
        }
        comm();
    
        PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
    
    }
    
    
    // InitEPwm1Example - Initialize EPWM1 configuration
    //
    void InitEPwmExample()
    {
        EPwm1Regs.TBPRD = 1200;                        // Set timer period
        EPwm2Regs.TBPRD = 1200;                        // Set timer period
        EPwm3Regs.TBPRD = 1200;                        // Set timer period
    
        EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;            // Phase is 0
        EPwm2Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;            // Phase is 0
        EPwm3Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;            // Phase is 0
    
        EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;                      // Clear counter
        EPwm2Regs.TBCTR = 0x0000;                      // Clear counter
        EPwm3Regs.TBCTR = 0x0000;                      // Clear counter
    
        //
        // Setup TBCLK
        //
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP; // Count up
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        // Disable phase loading
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV2;       // Clock ratio to SYSCLKOUT
        EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV2;          // Slow so we can observe on
        EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP; // Count up
        EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        // Disable phase loading
        EPwm2Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV2;       // Clock ratio to SYSCLKOUT
        EPwm2Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV2;          // Slow so we can observe on
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP; // Count up
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;        // Disable phase loading
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV2;       // Clock ratio to SYSCLKOUT
        EPwm3Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV2;          // Slow so we can observe on
                                                       // the scope
    
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_IMMEDIATE;    // Load registers every ZERO
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_IMMEDIATE;
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
        EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
    
        EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_IMMEDIATE;    // Load registers every ZERO
        EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_IMMEDIATE;
        EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
        EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
    
        EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_IMMEDIATE;    // Load registers every ZERO
        EPwm3Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_IMMEDIATE;
        EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
        EPwm3Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
        //    //
        // Setup compare
        //
        EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = val;
        EPwm1Regs.CMPB.bit.CMPB = val;
        EPwm2Regs.CMPA.bit.CMPA = val;
        EPwm2Regs.CMPB.bit.CMPB = val;
        EPwm3Regs.CMPA.bit.CMPA = val;
        EPwm3Regs.CMPB.bit.CMPB = val;
    }
    
    void comm()
    {
        static Uint16 CmtnPointer_Prev = 0x0;
        static  int idx=0;
    //    Uint16 HallGpioBitA, HallGpioBitB, HallGpioBitC;
    //
    //    HallGpioBitA = GPIO_ReadPin(54);
    //    HallGpioBitB = GPIO_ReadPin(55);
    //    HallGpioBitC = GPIO_ReadPin(57);
    //
    //    HallGpio = (HallGpioBitA << 2) + (HallGpioBitB << 1) + HallGpioBitC;
    
        if(CmtnPointer != CmtnPointer_Prev)
        {
            Hall_SeqArray[idx] = HallGpioAccepted;
    
            if (idx <= 49)
            {
                idx = idx + 1;
            }
            else
            {
                idx = 0;
            }
    
        if (CmtnPointer == 0)
        {
            /*    InitEPwm1Example();         //1&6
             // InitEPwm2Example();
             InitEPwm3Example();*/
    
            EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;         //2
            EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;         //5
    
            EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;         //4
            EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;         //3
    
            EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 0;         //1
            EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 0;         //6
    
    
            EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2; /* Set high when CTR = CMPA on UP-count             */
            EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 1;
            EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CBU = 2; /* Set high when CTR = CMPA on UP-count             */
            EPwm3Regs.AQCTLB.bit.ZRO = 1;
    
        }
    
       if (CmtnPointer == 1)
        {
            /*  // InitEPwm1Example();         //1&4
             InitEPwm2Example();
             InitEPwm3Example();*/
    
           EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;       //4
           EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;       //5
    
           EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;       //2
           EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;       //1
    
           EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 0;       //6
           EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 0;       //3
    
           EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2;         //3
           EPwm2Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 1;
           EPwm3Regs.AQCTLB.bit.CBU = 2;         //6
           EPwm3Regs.AQCTLB.bit.ZRO = 1;
        }
    
       if (CmtnPointer == 2)
        {
           EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;       //3
           EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;       //6
    
           EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;       //2
           EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;       //1
    
           EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 0;       //5
           EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 0;       //4
    
           EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CBU = 2;         //4
           EPwm2Regs.AQCTLB.bit.ZRO = 1;
           EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2;         //5
           EPwm3Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 1;
        }
    
    if (CmtnPointer == 3)
        {
        EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;         //2
        EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;         //3
    
        EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;         //6
        EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;         //5
    
        EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 0;         //1
        EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 0;         //4
    
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2; /* Set high when CTR = CMPA on UP-count             */\
        EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 1;
        EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CBU = 2; /* Set high when CTR = CMPA on UP-count             */\
        EPwm2Regs.AQCTLB.bit.ZRO = 1;
        }
    
    
    
     if (CmtnPointer == 4)
        {
         EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;      //1
         EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;      //4
    
         EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;      //5
         EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;      //6
    
         EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 0;      //2
         EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 0;      //3
    
         EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2;         //3
         EPwm2Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 1;
         EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBU = 2;         //2
         EPwm1Regs.AQCTLB.bit.ZRO = 1;
        }
    
    
    
     if (CmtnPointer == 5)
        {
         EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;         //1
         EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;         //6
    
         EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 1;         //4
         EPwm2Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;         //3
    
         EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFB = 0;         //2
         EPwm3Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 0;         //5
    
         EPwm3Regs.AQCTLA.bit.CAU = 2;         //5
         EPwm3Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 1;
         EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBU = 2;         //2
         EPwm1Regs.AQCTLB.bit.ZRO = 1;
    
        }
        }
    
        CmtnPointer_Prev = CmtnPointer;
    
    }
    
    void HALL3_DETERMINE_STATE_MACRO()
    {
        //Uint32 temp;
        Uint16 HallGpioBitA, HallGpioBitB, HallGpioBitC;
    
        HallGpioBitA = GPIO_ReadPin(54);
        HallGpioBitB = GPIO_ReadPin(55);
        HallGpioBitC = GPIO_ReadPin(57);
    
        HallGpio = (HallGpioBitA << 2) + (HallGpioBitB << 1) + HallGpioBitC;
    
    }
    void HALL3_READ_MACRO()
    {
        CmtnTrigHall = 0; /* Reset trigger, it only handshakes with calling program.*/
        if (EdgeDebounced == 0) /* Debounce current position. */
        {
            HALL3_DEBOUNCE_MACRO();
            CmtnTrigHall = EdgeDebounced; /* Set Commutation trigger here*/
        }
        else
        { /* If current position is debounced, find match in table */
            HALL3_NEXT_STATE_MACRO(); /* and return pointer to current state.  Ptr to be incremented*/
        } /* by MOD6CNT after RET.*/
    //
        EdgeDebounced = 0; /* Reset trigger*/
    }
    
    void HALL3_DEBOUNCE_MACRO()
    /* read HallGpio*/
    {
        HALL3_DETERMINE_STATE_MACRO();
    
        if (HallGpio == HallGpioAccepted) /* GPIO_UNCHANGED: Current GPIO reading == debounced ..*/
        /*..GPIO reading, no change in state (no edge yet)  */
        {
            if (Revolutions <= 0) /* Only create hall map during initial Revolutions*/
            {
                HALL3_CREATE_MAP( );
            }
            StallCount -= 1; /* Decrement stall counter*/
            if (StallCount == 0)
            {
                EdgeDebounced = 0x7FFF; /* 0x7FFF If motor has stalled, then user trigger to commutate*/\
    
                StallCount = 0xFFFF; /* Reset counter to starting value*/
            }
    
            DebounceCount = 0;
        }
        else /* GPIO_CHANGED: Motor might have moved to a new position.*/
        {
            if (HallGpio == HallGpioBuffer) /* Current GPIO reading == previous GPIO reading?*/
            {
                if (DebounceCount >= DebounceAmount) /* If equal, is current GPIO reading debounced?*/
                {
                    HallGpioAccepted = HallGpioBuffer; /* Current GPIO reading is now debounced*/
                    EdgeDebounced = 0x7FFF; /*Edge/position debounced, trigger commutation*/\
    
                    StallCount = 0xFFFF; /* On new edge, reset stall counter*/
                    CapCounter += 1; /* Increment running edge detection counter*/
    
                    DebounceCount = 0; /* Reset debounce counter*/
    
                    if (HallMapPointer == 0)
                        Revolutions += 1; /* Increment on every rev (HallMapPointer = 0)*/
                }
                else
                    /* DEBOUNCE_MORE*/
                    DebounceCount += 1; /* Increment debounce counter*/
            }
            else /* NEW_READING*/
            {
                HallGpioBuffer = HallGpio; /* Save new reading and reset debounce counter*/
                DebounceCount = 0;
            }
        }
    }
    
    void HALL3_NEXT_STATE_MACRO()
    {
    
        if (Revolutions > 0) /* Only run function after map has been created.*/
        {
            int16 i, HallPointer;
            for (i = 0; i <= 5; i++) /* Search for a match of current debounced GPIO position*/
            { /* and the table entries.*/
                if (HallMap[i] == HallGpioAccepted) /* Match_Found*/
                {
                    HallPointer = i;
                }
            }
    
            HallMapPointer = HallPointer; /* On match, save pointer position. Pointer will be incremented */
        } /* by 1 since MOD6CNT will receive a positive trigger*/
    }
    void  HALL3_CREATE_MAP(void)
    {
    
        HallMap[HallMapPointer] = HallGpioAccepted; /* Save debounced GPIO to table.*/
    //return HallGpioAccepted ;
    }
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查霍尔传感器和电机导线连接顺序是否正确,直流总线电压是否足以满足您的电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想检查一下,看看您方面是否有任何更新,我有一周没有收到您的消息,所以我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问,请告诉我。 如果没有其他问题,我们将关闭此线程。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否, 问题未解决。 我检查 了连接。没有问题。 我是否应该尝试DRV8305与午餐板的SPI接口? 它能解决我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述,请先在内部版本1和2中运行项目以验证PWM输出和ADC感应信号,然后按照 本示例应用说明中所述,以开环运行电机以验证霍尔传感器和换向。

    是的,如果要使用电流反馈信号以电流闭环运行电动机,则必须配置DRV8305控制寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会再试一次。 感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何更新和进一步的问题,请告诉我们。 我们先关闭此线程。 谢谢!