This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:f2.8379万d controlCARD INS未通电

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1100361/tms320f28379d-f28379d-controlcard-ins-not-powering-up

部件号:TMS320F2.8379万D

您好,

我们购买了2个控制器,它在早些时候就可以工作了。

现在它不能通电。 您可以支持我们 来修复此问题吗。

或者,如果您提供支持,我们随时准备向您发送。

谢谢  

Vasu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦苏

    您使用controlCARD做了什么? 是否确定仍在正确地为电路供电?

    假设您已正确配置并为controlCARD供电:似乎该控制器正在工作,但现在不工作。 听到这些信息后,可能是EOS或ESD损坏了controlCARD。 使用此故障机制时,通常是C2000器件已损坏,在3.3V电源(有时是1.2V电源)上可以看到高电流消耗。

    电源调节器有时会损坏,但这种情况很少见。

    如果您想要维修,我建议您确认故障部件并更换该部件。 如前所述,这很可能是F2.8379万D器件,它是BGA,但可以在标准实验室环境中使用贴纸模具,一些焊膏和热空气进行返工。

    我的建议是,这可能不值得修复,建议您购买另一个controlCARD。

    此致,
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody,

    我们正在使用此controlCARD进行逆变器控制。

    我确信它已正确通电,并且我们还有一个controlCARD,并且它正在工作。

    3.3V将不会出现,感谢您提供信息。

    如果可能,请提供一些指南以检查损坏的部件。

    谢谢  

    Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在哪里测量3.3V?

    如果您看不到3.3V 1正在发生的一些事情。

    1. 电压调节设备未通电  
      1. 检查输入引脚上是否有5V电压。  
    2. 电压调节装置无法打开,因此3.3
      1. 输入端5V输出端0V
      2. 设备不热
    3. 3.3V导轨对地短路严重
      1. 输入到Vreg设备时为5V (可能下垂),输出时为0V
      2. 设备过热  

    此致,
    科迪