This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:套件的输出波形有问题

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8312, TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1096748/tmdshvmtrinspin-problem-with-the-output-waveform-of-the-kit

部件号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他部件:MOTORWAREDRV8312

尊敬的团队:

①:C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_inf\boards\hvkit_rev1p1\F28x\f2806xF\projects\CCS\proj_lab01b

②:C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_inf\boards\drv8312kit_revD\F28x\f2806xF\projects\CCS\proj_lab01b</s>2806

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/729856/tmdshvmtrinspin-with-tmdshvmtrinspin-kit-after-loading-the-motor-ware-lab-exercise-file-01b-i-am-unable-to-observe-the-pwmxh-pwmxl-signals-at-the-test-points-in-dso/2717860?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TMDSHVMTRINSPIN%<xmt-block0>2000252525252520 %2000252525252520 %</xmt-block>72.9856万<xmt-block1>271.786万 252525252520 %25.2525万 252525252520 %</xmt-block>25.252万 252525252520lab01b#271786025.2525万 252525252520lab01b#2717860</s>25.252万 25.2525万25.252万271.786万

客户使用上述两个路径中的例行程序lab01b和链接接线柱中的说明来测试套件。

使用路径①的例行测试时,套件的PWM输出正常,但DAC输出错误。

当使用路径②的例行测试时,套件的DAC输出是正常的,但PWM输出是错误的。

此输出是否符合例行程序的预期?

此致,

绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,邓先生,客户正在使用哪个硬件平台来评估软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navaneeth:您好!

    如标题所述,客户使用 TMDSHVMTRINSPIN 套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Green,DRV8312和 hvkit的硬件不同,因此 不建议在HVKIT上运行DRV8312代码。  图形工具 属性需要根据Instaspsin用户指南进行正确设置。 会让延明就进一步的建议发表意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,客户也尝试使用与hvkit对应的例程进行测试, 并且套件的PWM输出正常,但DAC输出错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高压套件仅支持PWMDAC1和PWMDAC2。 连接到PWMDAC3&4的GPIO未配置为PWM,用作霍尔传感器输入的ECAP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming您好:

    今天,客户报告使用HV套件执行lab01b实验时,控制卡上的LD2会脱落,但主板上的LD2始终关闭。

    此外,pwmdac1和pwmdac2的输出也错误。 示波器的波形如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充说明:客户使用HV套件和lab1b驱动电机,发现电机不旋转,然后使用示波器测试ABC三相电压,发现AB相电压如下:

    AB相位电压的相位差是否为120°?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Deng,客户正在使用哪种硬件平台- DRV或HVKIT? 根据示波器图,电压 约为45V,对于HVKIT,建议的电源为  50-350V直流电源。 在静止状态下,所有相位电压看起来都是相同的,并且是预期的,希望这些变量设置正确,以使电机能够旋转。 我们可以获得CCS表达式窗口的屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navaneeth:您好!

    硬件: TMDSHVMTRINSPIN (HVKIT)

    客户想给电动机提供60VDC电压,但电动机仍然无法转动。

    此外,使用示波器观察到,hvkit在提供低电压时具有PWM输出,但在提供高电压时没有PWM输出。

    下面是 CCS表达式窗口:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,客户还发现了一种情况:一旦主板与高压连接, 主板上的PS2.1765万将输出3.3V的高电平。 根据数据手册,它具有过电流保护。 这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭此线程,因为我们启动了有关过电流情况的新查询。