This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万:C2000的串行(数据,时钟,重置)编程

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1102055/tms320f280025-serial-data-clock-reset-programming-of-c2000

部件号:TMS320F28.0025万

正如我们所看到的,JTAG引脚用于对C2000微控制器进行编程。

是否有任何用于串行生产的微的双线或三线(数据,时钟,复位)串行编程方式?  是否可以进行串行编程?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rsit:

    您是否要求仅使用2或3引脚进行JTAG编程操作? 所有JTAG操作都是串行操作,因为它们只是一个数据引脚。

    您是否研究过cJTAG模式以将JTAG操作减少到2引脚? 您可以参考cJTAG操作的数据表。

    此致,

    Nirav