This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] controlSUITE:不包含任何文件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1101418/controlsuite-doesn-t-contain-any-files

部件号:controlSUITE
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

您好,

你好。 我有一位客户正在使用controlSUITE。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

我昨天下载的Control Suite出现了一些问题。

当我尝试加载网页时,它崩溃,现在似乎是一个不包含任何文件的空程序。

我在使用Control Suite时遇到一些问题,但看起来可能已经过时了。

Control Suite在我身上崩溃了,现在当我打开程序时,根本不加载UI,但C2000Ware似乎是C2000处理器的最新开发工具迭代?

此致,

Ray Vincent