This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:获得相移ePWM时出现问题

Guru**** 2527810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1101708/tms320f28379d-problem-in-getting-phase-shifted-epwm

部件号:TMS320F2.8379万D

是否有任何规则规定,如果我们使用ePWM4,ePWM5,ePWM1和ePWM2,那么我们必须将ePWM1作为获得相移信号的主设备? 实际上,我试图将ePWM4作为主设备,其余的都作为从属设备,但我没有得到正确的波形。 当我选择ePWM4作为主波形,ePWM5作为从属波形时,我得到了所需的波形,但当我选择ePWM4作为主波形,ePWM1作为从属波形时,我没有得到所需的波形,而是ePWM1的频率被更改为其他值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ashwini:

    如果2.8379万如果我们使用ePWM1,ePWM5,ePWM1和ePWM1[引用,那么我们是否有任何规则来制作主相信号?

    通常情况下,EPWM4不能 用作 EPWM1的同步源。 下面是此设备的同步方案图。 请注意,EPWM1的同步输出仅馈入EPWM2 (随后可馈入EPWM3)和ePWM 4 (随后馈入ePWM 5/6)等  

    EPWM4的同步输出脉冲没有连接到ePWM 1的同步输入。  

    此致,

    Marlyn