主题中讨论的其他部件:LUNCHXL-F28.0025万C, C2000WARE
您好,
我尝试使用sysctl_setclock() 函数设置F2.8379万D时钟。 我已经引用 了Launchxl-f28.0025万C的一个示例,它也使用相同的函数 sysctl_setclock()。
从hal c
#IF已定义(BSXL8323RS_REVA)||已定义(BSXL8323RH_RevB)||\
已定义(BSXL8353RS_REVA)||已定义(BSXL3PHGAN_REVA)||\
已定义(BSXL8316RT_REVA)
//外部20米Crystal On LaunchXL
//设置PLL控制器和时钟分频器
// CPU时钟频率=100MHz
// PLLSYSCLK = 20MHz (XTAL_OSC)* 30 (IMULT)/(2 (REFDIV)* 3 (ODIV)* 1 (SYSDIV))
sysctl_setclock (sysctl_OSCSRC_XTAL | sysctl_IMULT(30)|
sysctl_REFDIV(2)| sysctl_ODIV(3)|
sysctl_SYSDIV(1)| sysctl_pll_enable |
sysctl_dcc_base_0);
以下是 sysctl.h上Launch XL上f28.0025万C的参数值
//选择DCC模块以检查PLL时钟有效性
//
//配置中DCC模块基本地址的掩码和移位
//
#define sysctl_dcc_base_M (UINT32_t)0x3000万U
#define sysctl_DCC_base_S 28U
#define sysctl_dcc_base_0 0x0万U //!< DCC0模块
#define sysctl_DCC_base_1 0x1000万U //!< DCC1模块
#define sysctl_dcc_base_2 0x2000万U //!< DCC2模块
如果我对 sysctl_setclock ()使用相同的函数,我将收到以下错误和警告。

问题是 当 与控制卡一起使用时,F2.8379万D的sysctl_DCC_base_0值是什么。
下面是我的设置详细信息:
- F2.8379万D controlCARD
- C2000Ware_4_01_00_00
- C2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00