This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:TMS320F2.8377万D

Guru**** 2137520 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1101663/tms320f28377d-tms320f28377d

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

您好,

我购买了一个新的处理器TMS320F2.8377万D。 我安装了CCS和Control套件。 请告诉我如何启动此控制器GPIO代码的过程。

谢谢

EshwarChand B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eshwar,

    请下载最新的C2000Ware SDK。控制套件主要用于传统设备,不更新。 C2000Ware SDK可从此处下载。

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE

    SDK附带了多个示例。 您可以在以下位置找到切换GPIO的示例:

    C:/ti/C2000/C2000Ware_4_01_00_00/device_support/f2837xd/examples/CPU1/gPI_toggle</s>2000 2837

    我们提供了有关C2000器件入门的学院式在线培训。 请参阅以下链接,该链接将逐步指导您开始使用C2000器件。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ASrjG01hPgRfzY1a74A0Yg__jEBbtmC__LATEST

    谢谢,此致,

    Santosh