This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8388万S:C2000ware SSI演示代码中的CM SSI引脚配置

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1101469/tms320f28388s-cm-ssi-pin-configuration-in-ssi-demo-codes-of-c2000ware

部件号:TMS320F2.8388万S
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

您好,Champs:

在C2000ware中用于F2.8388万S CM SSI的以下"SSI_EX1_Looping"演示代码中:

C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\cm\ssi</s>2838

SSI相关的针脚配置代码无法在"SSI_ex1_loop回 送.c"和"cm_common_config_C28x.c"中找到。

您会帮助您在何处查找SSI相关的针脚配置吗? 谢谢!

此致,

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Linda:

    感谢您的报告。 我将在下一个C2000ware版本中更新它。

    同时,您可以使用以下代码片段来配置SSI PIN -  

    GPIO_setPinConfig (GPIO _16_SSIA_TX);
    GPIO_setPinConfig (GPIO _17_SSIA_RX);
    GPIO_setPinConfig (GPIO _18_SSIA_CLK);
    GPIO _setPinConfig (GPIO_19_SSIA_FSS);

    请注意,这需要从CPU1侧调用

    此致,

    Veena