This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0023万:运行时闪存读写

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1099292/tms320f280023-runtime-flash-write-and-read

部件号:TMS320F28.0023万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

您好,

  • 在空调电机控制应用程序中,我们应该在运行时将一些电机参数写入并读取到闪存中。
  •  将电机参数写入特定闪存的另一种情况是串行引导。  

 使用TMS32F2.8002万x或TMS3202.8001万x MCU,可以使用运行时闪存读/写或写闪存进行串行启动。

如果可能,您可以发送此应用程序的简单示例/文档吗?

此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rsit:

    请查看C2000Ware中提供的闪存编程示例(flashapi_ex1_programming.c),网址为\c2000Ware_x_xx_xx\driverlib\f28002x\examples\flash。2.8002万。

    另外,请查看串行闪存内核指南 :https://www.ti.com/lit/sprabv4 

    我们将此帖子分配给我们的闪存内核专家,以便在您有进一步问题时进一步帮助您。

    谢谢,此致,
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,我们可以在程序运行时将一些电机参数写入或读取到闪存中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉希特  

    是的,Flash API示例Vamsi链接显示了程序运行时写入的闪存。 闪存内核示例可用于执行固件更新。  

    谢谢

    Anu