This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:CCS和SDK

Guru**** 2780855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, TMDSLCDK6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1101118/tmdslcdk6748-ccs-and-sdk

部件号:TMDSLCDK6748
主题中讨论的其他部件: TMS320C6748

团队成员,您好,正在为客户寻求帮助。

已按照快速入门指南说明进行操作。 串行端口接口应该将数据输出到我的PC上的终端,但我看不到任何内容。 我尝试了很多事情,但仍然看不到输出。

您能否告诉我在哪里可以找到有关如何在我的系统上安装和运行Code Composer Studio和所需SDK的说明?

您能告诉我在哪里找到的示例源代码吗
USB HID键盘接口
USB HID游戏控制器接口
USB音频接口?

以下哪一项是TMDSLCDK6748评估板上TMS320C6748器件的最新CCS版本?

谢谢你。

标记