This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0021万:硬件内置自检

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1100868/tms320f280021-hardware-built-in-self-test

部件号:TMS320F28.0021万

尊敬的社区:

有一个文档描述 了F28X7x系列的HWBIST。 (C2000 硬件内置自检(TI.com))

 通常是否有用于F2.8002万x系列或F28x系列的模拟版本? 我们希望使用完整的HWBIST,但需要 了解其工作原理。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jules,

    HWBIST的模拟版本是什么意思? 另外 ,C2000中还没有明确的内容 Tm 硬件内置自检(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复!

     该文档 很清晰,但它指出了'F28X7x系列中的硬件内置自检(BIST)功能',我不确定它是否适用于所有F28x (对于我的案例F2.8002万x)设备。 我只是在寻找一个对我使用的设备也特别有效的文档。

    谢谢,Jules

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jules,

    感谢您的澄清。

    F2.8002万x器件具有90 % HWBIST覆盖范围,而F2837x器件具有99 % 覆盖范围。

    我们没有针对F2.8002万x系列设备的类似文档? 如果您有具体问题,我会与设计团队跟进,并与您联系。

    此致,

    Manoj