This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万C-Q1:tms320f28.0049万c

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1101147/tms320f280049c-q1-tms320f280049c

部件号:TMS320F28.0049万C-Q1
线程中讨论的其他部件:TMS320F28.0049万CC2000WARE

您好,

我正在使用tms320f28.0049万c控制器进行逆变器应用。 我正在通过ADC感应三相电流。我想使用CMPSS模块,以便跳闸ePWM。

我正在使用 ADC通道的ADC A10,B0,C1,因此对于跳闸PWM,我正在启用相应的CMDSS 和DAC,CMDSS的输出将跳闸PWM是正确的实施方式。

请共享相同的示例代码。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Sagar,我们在C2000Ware中为您的设备提供了一系列示例代码,