This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:TMS320F2.8035万 IPD HFI电机控制库

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1100406/tms320f28035-tms320f28035-ipd-hfi-motor-control-library

部件号:TMS320F2.8035万
线程中讨论的其他部件: TMS320F2.8027万FTMS320F28.0025万C

大家好,

我的客户需要帮助。

公司目前开发了一款使用TMS320F2.8027万F,Instaspin FOC的电机控制器产品,该产品具有TI FAST& IPD,HFI技术的功能,并成功推出了第一款产品。我们正在计划设计另一款高级版电机控制器,它比现有产品更强大,功能更强。 在比较市场上可用的MCU之后,我们计划选择TI TMS320F2.8035万 80Pin版本作为新产品的主IC。 经过技术评估后,我们发现唯一未解决的问题是TMS320F2.8035万 IPD HFI电机控制库不可用,最重要的是我们的产品需要具有传感器较少的功能。

请提供帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此客户是否仍需要使用InstaSPIN-FOC? 或者他们计划使用其他控制算法? 如您所知 ,TMS320F2.8035万器件不支持InstaSPIN-FOC。

    客户为什么要使用 TMS320F2.8035万? 如果新的C2000器件(如F2.8002万x或F2.8003万x)需要更多的GPIO和其它外设,请勿使用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yanming

    我们喜欢选择Tms320f2.8035万,并考虑更多GPIO,CAN总线eth。 另外,我们希望有不同的MCU平台,以解决IC问题的短缺问题。 我们检查了28.0034万的instanspin功能,但很长的交货时间也是我们选择它们的一个阻碍。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述。 F2803x系列器件不支持InstaSPIN-FOC,包括F2.8035万和F2.8034万。

    如果您需要更多GPIO和接口,可以尝试使用更新的TMS320F28.0025万C进行电机控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗先生:

    客户提供了更新:
    我们只需要 Tms320f2.8035万的IPD和HFI库 。 如果有任何渠道可以获得这些信息,请与我们分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将客户的信息发送给C2000市场营销团队Chris以请求提供此信息。