This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:无法从Simulink访问DCAHTRIPSEL (DCxxTRIPSEL寄存器)

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1100812/tms320f28379d-dcahtripsel-not-accessible-from-simulink-dcxxtripsel-registers

部件号:TMS320F2.8379万D

嗨,在应用中,ePWM模块需要跳闸,因为有4个模拟CMPSS输入。  

因此,我们要使用OR-ED行程输入。  

但是,我在 Simulink中找不到配置DCxxTRIPSEL寄存器的位置,并且在尝试构建ePWM模块的此选项时,Simulink给出了'Model Error'(型号错误)。  

它实际上是否受支持?

解决方法是使用X-Bar将4个CMPSS输出路由到GPIO,然后将这些GPIO分配给TZ1_NOT .... TZ4_NOT。  
但这会导致4个引脚使用不当,而且不优雅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们需要MathWork工程师的帮助。  主题专家 今天和明天都不在办公室,星期一又返回办公室。 请在周一之前回复。

    谢谢,此致,

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是对的,目前对于F2.8379万D处理器'DCAHTRIPSEL','DCBHTRIPSEL','DCALTRIPSEL'和'DCBLTRIPSEL'不受支持。

    但是,作为替代方案,您不需要将它们发送到GPIO,而是通过TZ1-3获取这些信号。 您可以使用ePWM X条。

    在ePWM X-bar中,您可以通过不同的MUX选择选择多个CMDSS信号。

    从MATLAB版本R2021a起,ePWM X条配置出现在Hardware Implementation (硬件实施)> Target hardware resources (目标硬件资源)> ePWM (ePWM)下

    我们可以通过选择不同的Mux选择选项来选择多个MUX信号,如下所示

    选定的MUX信号显示在'Trip 4 (Mux 0 -> 31)'参数中,如下面以红色突出显示的那样

    然后,您可以选择TRIPIN4作为DCTRIPSEL的源。

    我在这里选择了Trip 4作为示例,但您可以选择来自ePWM X-bar的任何行程信号。 希望这有所帮助。

    此致,

    Irene