This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:可以连接到计算机USB

Guru**** 2581475 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1100655/tmdshvmtrpfckit-can-t-connect-to-computer-usb

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

背景

大家好,我最近买了套件来探索不同的电机控制,但从开始就遇到了问题。

如 本页的"开始"部分所示,我已完成以下操作:

...并从《快速入门指南》CCSv5中,尝试安装以下驱动程序:

问题

套件附带的USB记忆棒不包含任何名为“CDM 2.06 Tm00 WHQL Certified”的文件夹。 相反,请我的笔记本电脑的设备管理器查看<controlSUITE\development _kits\~Utilities\XDS100 Drivers v > 1.0 ,但我收到了以下错误:

我已成功安装了LAUNCHLL-F2.8377万S的驱动程序,方法是让我的笔记本电脑的设备管理器 从 C:/ti中查找驱动程序,没有任何问题(也验证了通信)。 当我对该电机套件执行同样的操作时,它会通过更新驱动程序部分,但"目标配置文件"中的"测试连接"失败。  

我迷路了。  

谢谢!

Andy